Montaggio
Panoramica
Questo capitolo descrive il montaggio del controller LTMR e del modulo di espansione LTME su guida DIN, piastra di montaggio piena o piastra di montaggio pre-scanalata (conosciuta come piastra TE), ad esempio una piastra Telequick™. Inoltre, descrive gli accessori necessari per il montaggio e la rimozione di ogni componente.
Promemoria: Il controller LTMR e il relativo modulo di espansione LTME devono essere montati affiancati, con il modulo di espansione LTME sul lato sinistro del controller LTMR, collegato dal ponticello di connessione LTMCC004Assemblaggio.
Montaggio su guide DIN
Il controller e il modulo di espansione si possono montare su una guida DIN da 35 mm (1,38 in) con uno spessore di 1,35 mm (0,05 in) e 0,75 mm (0,02 in). A montaggio avvenuto, i piedini del controller non devono sporgere oltre le dimensioni del controller. Per montare il controller:
Rimozione dalle guide DIN
Per rimuovere il controller dalla guida DIN:
Montaggio su piastra piena
È possibile montare il controller e il modulo di espansione su una piastra metallica utilizzando viti autofilettanti ST2.9 in acciaio: quattro per il controller e due per il modulo di espansione. Lo spessore della piastra di montaggio non deve superare 7 mm (0.275 in). A montaggio avvenuto, i piedini del controller possono sporgere oltre le dimensioni del controller di 8 mm (0,3 in) in entrambe le direzioni. Per montare il controller e il modulo di espansione su una piastra:
|
Passo |
Azione |
|---|---|
|
1 |
Individuare i quattro fori di montaggio su ciascun angolo del controller e i due fori di montaggio sul modulo di espansione. |
|
2 |
Posizionare il controller e il modulo di espansione sulla piastra di montaggio, lasciando uno spazio libero sufficienteMisure d'ingombro. |
|
3 |
Inserire le sei viti autofilettanti. |
|
4 |
Utilizzare un cacciavite per stringere tutte le viti e fissare il controller e il modulo di espansione. Serrare a una coppia di 1 N•m (8,8 lb-in). |
Montaggio su piastra TE
È possibile montare controller e modulo di espansione su una piastra TE (ad esempio Telequick), utilizzando sei clip di montaggio (AF1 EA4). A montaggio avvenuto, i piedini del controller possono sporgere oltre le dimensioni del controller di 8 mm (0,3 in) in entrambe le direzioni. Per montare il controller su piastra Telequick:
|
Passo |
Azione |
|---|---|
|
1 |
Fissare le clip di montaggio alla piastra Telequick, come illustrato nello schema sottostante. L’estremità arrotondata deve essere rivolta verso l’alto per le clip superiori e verso il basso per le clip inferiori. |
|
2 |
Posizionare il controller e il modulo di espansione sulle clip in modo da allineare i fori delle clip, del controller e del modulo di espansione. Inserire le viti nei fori e stringerle leggermente. |
|
3 |
Dopo aver posizionato correttamente il controller e il modulo di espansione, stringere per prime le viti inferiori e poi quelle superiori con un cacciavite. Serrare a una coppia di 1 N•m (8,8 lb-in). |
Posizione operativa
È possibile montare il controller e il modulo di espansione a un angolo di massimo 90 gradi perpendicolarmente al piano di montaggio verticale normale.