Montage
Überblick
In diesem Abschnitt wird die Montage des LTMR-Controllers und des LTME-Erweiterungsmoduls auf einer DIN-Schiene, einer soliden Befestigungsplatte oder auf einer vorgefertigten Schlitzplatte (auch als TE-Platte bekannt), z. B. einer Telequick™-Platte, beschrieben. Ebenfalls beschrieben werden die für die Montage erforderlichen Zubehörteile und das Vorgehen zum Ausbau der einzelnen Komponenten.
Zur Erinnerung: Der LTMR-Controller und das LTME-Erweiterungsmodul müssen Seite an Seite eingebaut werden, wobei sich das LTME-Erweiterungsmodul links vom LTMR-Controller befinden und über die LTMCC004-AnschlussbrückeZusammenbau angeschlossen werden muss.
Montage auf DIN-Schienen
Sie können den Controller und das Erweiterungsmodul auf einer 35-mm-DIN-Schiene mit einer Stärke von 1,35 mm und 0,75 mm montieren. Der Montagefuß des Controllers darf nach erfolgter Montage nicht über die Abmessungen des Controllers hinausragen. Gehen Sie zur Montage des Controllers wie folgt vor:
Abbau von DIN-Schienen
Gehen Sie zum Abbau des Controllers von der DIN-Schiene wie folgt vor:
Montage auf einer soliden Befestigungsplatte
Sie können den Controller und das Erweiterungsmodul mit Schneidschrauben aus Stahl vom Typ ST2.9 auf einer Befestigungsplatte montieren: vier für den Controller und zwei für das Erweiterungsmodul. Die Stärke der Befestigungsplatte darf maximal 7 mm (0.275 in) betragen. Der Montagefuß des Controllers kann nach erfolgter Montage in beide Richtungen bis zu 8 mm über die Abmessungen des Controllers hinausragen. Gehen Sie zur Montage von Controller und Erweiterungsmodul auf einer Befestigungsplatte wie folgt vor:
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
Suchen Sie die vier Montagebohrungen in den Ecken des Controllers und die beiden Montagebohrungen am Erweiterungsmodul. |
|
2 |
Platzieren Sie den Controller und das Erweiterungsmodul auf der Befestigungsplatte. Achten Sie darauf, genügend Freiraum zu belassenAbmessungen. |
|
3 |
Führen Sie die sechs Schneidschrauben ein. |
|
4 |
Ziehen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher fest, sodass der feste und sichere Sitz von Controller und Erweiterungsmodul gewährleistet ist. Anzugsmoment: 1 Nm. |
Montage auf einer TE-Platte
Sie können den Controller und das Erweiterungsmodul auch mit sechs Montageklemmen (AF1 EA4) auf einer TE-Platte, z. B. einer Telequick-Platte, montieren. Der Montagefuß des Controllers kann nach erfolgter Montage in beide Richtungen bis zu 8 mm über die Abmessungen des Controllers hinausragen. Gehen Sie zur Montage des Controllers auf einer Telequick-Platte wie folgt vor:
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
Bringen Sie die Montageklemmen, wie in der Abbildung unten gezeigt, an der Telequick-Platte an. Die abgerundete Kante muss bei den oberen Klemmen nach oben und bei den unteren Klemmen nach unten zeigen. |
|
2 |
Platzieren Sie den Controller und das Erweiterungsmodul so auf den Klemmen, dass ihre Löcher mit denen der Klemmen fluchten. Setzen Sie die Schrauben in die Löcher ein und ziehen Sie sie leicht an. |
|
3 |
Wenn der Controller und das Erweiterungsmodul richtig platziert sind, ziehen Sie mit einem Schraubendreher zunächst die unteren und anschließend die oberen Schrauben fest. Anzugsmoment: 1 Nm. |
Betriebsposition
Sie können den Controller und das Erweiterungsmodul in einem Winkel von 90° zur normalen, vertikalen Montageebene platzieren.