DOCA0355FR-01

Block Output

Le tableau suivant présente la fonction Block output pour la communication Modbus RTU.

Adresse

Registre

No.

Code de fonction

L/E

X

Unité

Type

Plage

Valeur par défaut

Svd

Description

0x0ED6

3799

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Activer

0

O

Paramètre de fonction

0x0ED7

3800

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,01

s

UINT16

0-60000
(intervalle 1)

0

O

Temps d'ouverture contacteur ou disjoncteur

0x0ED8

3801

2

Réservé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?