Salida de bloqueo
En la tabla se muestra la salida de bloqueo para la comunicación de Modbus RTU.
|
Dirección |
Registro |
N.º |
Código de función |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Valor predeterminado |
Guardado |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0ED6 |
3799 |
1 |
0x03, |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
SÍ |
Ajuste de funciones |
|
0x0ED7 |
3800 |
1 |
0x03, |
L/E |
0,01 |
s |
UINT16 |
0-60 000 |
0 |
SÍ |
Tiempo de apertura del contactor o disyuntor |
|
0x0ED8 |
3801 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |