Déclenchement terre calculé
Le tableau décrit le déclenchement sur défaut à la terre calculé pour la communication Modbus RTU.
|
Adresse |
Registre |
No. |
Code de fonction |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur par défaut |
Svd |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0DE0 |
3553 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
2 |
O |
Paramètre de fonction |
|
0x0DE1 |
3554 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
%IFLC |
UINT16 |
10-500 |
20 |
O |
Seuil d'activation |
|
0x0DE2 |
3555 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,010-10 |
s |
UINT16 |
5-60000 |
20 |
O |
Temporisation |
|
0x0DE3 |
3556 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
%IFLC |
UINT16 |
10-500 |
20 |
O |
Niveau d'alarme |
|
0x0DE4 |
3557 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
O |
Mode de réinitialisation |
|
0x0DE5 |
3558 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
0-60000 |
0 |
O |
Délai de réinitialisation automatique |
|
0x0DE6 |
3559 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
N |
Fonction au démarrage du moteur |