SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Laitteen kohdistaminen huoneeseen

Järjestä laitteet huoneisiin niin, että järjestys vastaa niiden fyysistä sijaintia kotona.
  1. Napauta Koti-sivulla valikkokuvaketta (A) ja valitse sitten Kodin hallinta (B).

  2. Napauta kotia, jossa huone sijaitsee (C), ja valitse sitten Huoneen hallinta (D).

  3. Valitse huone, johon laite kohdistetaan (E) .

  4. Valitse huoneen asetussivulta laite, joka näkyy kohdassa Lisää laitteita(F) . Kohdista laite huoneeseen napsauttamalla sen vieressä olevaa Lisää (+) -kuvaketta.

  5. Valinnainen:
    • Järjestä huone pitämällä kiinni huoneen laitteista ja lajittelemalla ne halutussa järjestyksessä.
    • Voit poistaa laitteen kohdistuksen huoneesta napsauttamalla Poista (-) -kuvaketta (H).
  6. Valitse Tallenna, kun olet valmis.

Laitteen tietoihin pääsee valitsemalla Koti-sivulla kyseisen huoneen välilehden.

EHDOTUS: Jos valitset Koti-sivulta huoneen ja lisäät sieltä uuden laitteen, se kohdistetaan kyseiseen huoneeseen automaattisesti.
Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.