SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Wiser-järjestelmärajoitukset

Wiser-järjestelmän käyttöönotossa on tärkeää ymmärtää järjestelmän rajoitukset, kuten tuettujen laitteiden enimmäismäärä. Jotta suorituskyky olisi paras, järjestelmää on käytettävä 80 %:n nopeudella.

Järjestelmäkomponentti

Wiser-yksikön rajat

Laitteet

Maks. 120 laitetta yhdessä kodissa

Maks. 120 laitetta yhdessä huoneessa

Maks. 20 laitetta, jotka on määritetty langattomaan kytkimeen

Maks. 10paristokäyttöistä laitetta yhtä verkkovirralla toimivaa laitetta kohti. Lisätietoja on kohdassa Paristokäyttöisten laitteiden tuki.

Kodit, huoneet ja jäsenet

20 on suositeltu tilikohtainen kotien määrä.

Maks. 20 kotia (suositeltu määrä)

Asentaja on kodin omistaja onnistuneeseen luovutukseen asti.

Maks. 20 huonetta yhdessä kodissa (suositeltu määrä)

Maks. 20 jäsentä yhdessä kodissa (suositeltu määrä)

Laiteryhmät

Maks. 200 laitetta yhdessä ryhmässä

Maks. 200 laitetta yhdessä ryhmässä

Maks. 100 laiteryhmää yhdessä kodissa

Maks. 100 laiteryhmää yhdessä kodissa

Laiteaikataulut

Maks. 10aikataulua yhtä laitetta kohti

Tilanteet/toiminnot

Maks. 80tilannetta yhdessä kodissa

Maks. 80toimenpidettä yhdessä tilanteessa/toiminnossa

Maks. 1 000 toimenpidettä yhdessä kodissa
(tilanteiden ja toimintojen kokonaismäärä saa olla enintään 1 000)

Maks. 10ehtoa yhdessä toiminnossa

Lisätietoja yhdyskäytävän, laitteiden ja antureiden välisestä suositellusta etäisyydestä on kohdassa yhdyskäytävän sijainnin valitseminen. Keskusyksikön ja laitteen, laitteen ja laitteen sekä laitteen ja anturin välinen etäisyys riippuu rakennusmateriaaleista tai niiden välisestä häiriöstä. Se voi olla paljon pidempi alue avoimessa tilassa ilman häiriöitä.

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.