SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Kyberturvallisuusperiaatteet

Näiden kyberturvallisuusperiaatteiden noudattaminen voi auttaa pienentämään kyberuhkien riskiä verkossa, johon järjestelmäsi on asennettu.
  • Pidä puhelin ajan tasalla ja asenna uusimmat suojauspäivitykset.

  • Muodosta yhteys vain suojattuihin Wi-Fi-verkkoihin.

  • Lataa sovelluksia vain Google Play- tai Apple-kaupasta.

  • Käytä kaikkia matkapuhelimiasi/tabletti suojausasetukset:

    • pitkät tunnuskoodit

    • kaksiosainen todentaminen (2FA)

    • kasvojen tunnistaminen

    • estä tuntemattomat sovellukset

  • Käytä vahvoja puhelin- ja tilissalasanoja:

    • Älä käytä muiden tilien kanssa samaa salasanaa.

    • Salasanassa tulee olla 12-16 merkkiä. (Tunnuslause on paras ja helpompi muistaa.)

    • Salasanassa on käytettävä isoja kirjaimia, pieniä kirjaimia, numeroita, välimerkkejä ja symboleja.

    • Älä käytä salasanaa, jossa on helposti arvattavia tai yleisesti tunnettuja henkilötietoja. Älä esimerkiksi käytä kotikaupunkia tai lemmikkieläintä.

Laitteen poistaminen käytöstä

Jos poistat laitteen järjestelmästä lahjaksi, jälleenmyytäväksi tai muuten hävitettäväksi, poista laitteesta ensin henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot tekemällä tehdasasetusten palautus. Tämä on erityisen tärkeää, kun järjestelmän yhdyskäytävä poistetaan käytöstä. Katso laitteen käyttöohjeista lisätietoja tehdasasetusten palauttamisesta.

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.