SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Paristokäyttöisten laitteiden tuki

gateway -liitännällä varustettu järjestelmä tukee oletusarvoisesti enintään 10 paristokäyttöistä laitetta, kuten antureita. Järjestelmät, joissa on myös verkkovirralla toimivia laitteita, kuten valokytkimiä, voivat tukea myös useampia paristokäyttöisiä laitteita.

Syy tähän on se, että järjestelmän verkkovirralla toimivat laitteet toimivat myös järjestelmän laajennuksina.

Seuraavan kaavion esimerkkijärjestelmässä on keskusyksikkö (A) ja kaksi verkkovirralla toimivaa valokytkintä (B). Jokainen verkkovirralla toimiva laite voi toimia linkkinä enintään 10paristokäyttöiselle laitteelle(C), joten tämä esimerkkijärjestelmä voi tukea yhteensä 30paristokäyttöistä laitetta.

EHDOTUS: Asenna ja ota käyttöön kaikki verkkovirralla toimivat laitteet ennen kuin otat käyttöön paristokäyttöisiä laitteita. Tämä mahdollistaa maksimaalisen ylläpitokapasiteetin ennen paristokäyttöisten laitteiden lisäämistä.

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.