SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Wi-Fi-tilan yhteys - Gateway

Wi-Fi-tilan avulla yhdyskäytäväyhdistetään langattomalla tavalla. Joissain tilanteissa Ethernet-yhteyttä ei ole käytettävissä asentamiseen. Esimerkiksi reitittimen sijainti tai asentaminen uuteen kotiin reitittimen kanssa ei ole vielä käytettävissä, joten asentaja voi valita Wi-Fi-tilan.
Edellytykset:
  • Wi-Fi-yhteyttä tuetaan avulla. Päivämääräkoodin on oltava 2037 tai sitä suurempi. Päivitä uusin laiteohjelmisto liittämällä yhdyskäytävä Ethernet-verkkoon (katso Ethernet-tilan liitäntä - yhdyskäytävä).

  • Jotta käyttäjä voi asentaa -keskusyksikön Wi-Fi-tilassa, hänellä on oltava tili sovelluksessa. Lisätietoja käyttäjätilin luomisesta on kohdassa Tilin luominen.

  • Wi-Fi matkapuhelimessa/tabletti on oltava aktiivinen.

  • Wi-Fi-reititin, yhdyskäytävä ja matkapuhelin/tabletti on oltava mahdollisimman lähellä.

  • Seuraavat normit täyttyvät yhdyskäytäväpäivämääräkoodin perusteella.

    Työskentelytila Päivämääräkoodi/version numero SSID Salasana Wi-Fi-yhteysaika Laajennusaika
    Käyttäjätila 2037 tai uudempi / 1.40.0 tai uudempi WiserGW_XXXXXX

    wisersmarthome

    3minuuttia

    Ei sovelleta

    -/1.49.0 tai uudempi

    WiserGW_XXXXXX

    tyhjä

    10minuuttia

    Ei sovelleta

    Asennustila

    -/1.49.0 tai uudempi

    WiserGW_XXXXXX

    tyhjä

    1tunti

    3 kertaa

  1. Kirjaudu sovellukseen.
  2. Valitse koti, jossa gateway sijaitsee (A) ja napauta sitten +-kuvaketta (B) tai Lisää laite.

  3. Valitse Lisää laite -sivulla Lisää manuaalisesti (C). Valitse sitten -keskusyksikkö luettelossa olevista laitteista.
    HUOMAUTUS:
    • Älä napsautaautomaattista skannausta

      Wi-Fi-tilassa, koska keskusyksikkö ei ole silloin löydettävissä.
    • Laitteiden luettelo vaihtelee maan mukaan.

    • Seuraavassa kuvakaappauksessa olevat laitekuvat on tarkoitettu vain esitystarkoitukseen. Sovelluksen todellinen näyttö vaihtelee kuitenkin maassasi käytettävissä olevien laitteiden mukaan.

    .

  4. Kun valitset -keskusyksikön, saat käyttöösi vaihtoehtoja, joilla voit valita -keskusyksikön asennustilat. Valitse asennettavaksi Wi-Fi-tila (D).

  5. Napauta Vahvista, kun saat ilmoituksen (E).

  6. Napsauta Seuraava (F), kun pääset Ohjeet-sivulle.

       
  7. Näytössä näkyy animaatio Laitteen pariliitoksesta. Viimeistele paritus ohjeiden mukaisesti, napauta Vahvista, että AP LED vilkkuu (G) ja napauta Seuraava (H). Sitten sinut ohjataan sivulle, jossa näytetään käytettävissä oleva Wi-Fi-verkko. Syötä Wi-Fi-salasana (I) ja napauta Seuraava (J).
    HUOMAUTUS: Käytä poistotyökalua (kuten animaatiossa), paina lyhyesti R-painiketta ja ota gateway käyttöön Wi-Fi-tilassa. Paritusikkuna kestää 3 minuuttia (kun päivämääräkoodi on 2037 tai uudempi). Jos kyseessä on muu versio, pariliitosikkuna kestää 10 minuuttia.

  8. Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu yhdyskäytävä(K), hotspot-verkko luodaan Wi-Fi-nimellä WiserGW_XXXXXX (I) Napauta Siirry kohtaan Yhdistä (L).
    Sitten sinua pyydetään siirtymään puhelinasetusikkunaan, joka pyytää sinulta lupaa muodostaa yhteys Wi-Fi-verkkoon. Napauta WiserGW_XXXXXX muodostaaksesi Wi-Fi-yhteyden. On suositeltavaa siirtyä puhelimen asetuksiin ja tarkistaa WiserGW Wi-Fi-verkoksi ja yrittää sitten muodostaa yhteys.
    HUOMAUTUS:
    • Wi-Fi-verkon (WiserGW_XXXXXX) 6 viimeistä numeroa vastaavat laitteen takana olevaa Ethernet MAC -numeroa.

    • Wi-Fi-verkon oletussalasana - WiserGW_XXXXXX on wisersmarthome.

  9. Kun puhelin on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon, palaa sovellukseen. Kun yhteys on muodostettu, Wi-Fi-tilan asennus on valmis. Viimeistele napsauttamalla Valmis.
    HUOMAUTUS: Jos asennus tehdään uudessa kodissa eikä reititintä ole vielä olemassa (esimerkiksi taskumuotoisen Wi-Fi 4G -moduulin avulla), katso asennuksen Kodin jäsenyysjälkeen ohjeita.
    HUOMAUTUS: Jos asennus on tehty uudessa kodissa, jossa ei ollut Wi-Fi-yhteyttä (katso kohta Wi-Fi-yhteys ei ole käytettävissä Wi-Fi-verkon vaatimukset). Varmista, että noudatat kodin omistajuuden siirtämistä koskevia ohjeita (katso Kodin omistajuuden siirtäminen) asennuksen jälkeen.
Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.