SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Palovaroitin 230 V / Savuhälytys Wiser - Akku

Ongelma

Ratkaisu/toiminta

Laitteesta ei kuulu hälytysääntä testattaessa

  1. Varmista, että virtakytkin on ON-asennossa ja että laite on asennettu oikein. Jos olet epävarma, poista laite ja asenna se uudelleen.

  2. Paina Testi/vaiennus-painiketta, kunnes kuuluu hälytysääni. Älä paina peräkkäisesti.

  3. Jos ongelma jatkuu tai sinulla on kysymyksiä koskien takuuta, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.