SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Kodin jäsenten lisääminen

Lisää jäseniä kotiin, jotta he voivat käyttää kodin laitteita matkapuhelimellaan/tabletti ja sovelluksen välillä. Kodin omistajat voivat myös antaa valitsemilleen kodin jäsenille pääkäyttäjän oikeudet Wiser-järjestelmän määrittämistä ja ylläpitoa varten.
HUOMAUTUS: Jokaisen kodin jäseneksi lisättävän henkilön tulee olla rekisteröinyt käyttäen kodin sijaintia vastaavaa maakoodia. Tutustu tietopankkeihin ja datakeskuksiin.
  1. Napauta pääsivulla valikkokuvaketta (A) ja sitten Kodin hallinta (B).

  2. Napauta Lisää uusi koti(C) ja napauta sitten Lisää jäsen (D) ja kirjoita tarvittavat tiedot kenttiin, jotka näkyvät sovelluksessa napautuksen jälkeen (D).

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.