SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

yhdyskäytävä nollaaminen

Poista nykyiset asetukset gateway-keskusyksiköstä asennusta varten tai poista gateway järjestelmästä. Voi myös olla tarpeen palauttaa keskusyksikkö.

R-painiketta painettaessa tarvitaan nollaus-/poistotyökalua keskusyksikkö.

Nollausvaihtoehtoja on kaksi:

  • Tason 1 nollaus (palauttaa vain Ethernet/WLAN-asetukset).
  • Tason 2 nollaus (Kun asetusten nollaus onnistuu, kaikki määritystiedot, käyttäjätiedot ja verkkotiedot poistetaan).
  1. (Katso A) Etsi Nollaus-painike keskusyksikön sivulta.
  2. Tee jokin seuraavista toimista:
    • Tason 1 nollaus: Paina Nollaus-painiketta ja pidä sitä painettuna 5 sekunnin ajan (enint. 15 s).

      Sekä Ethernet-LED (B) että WLAN-LED (C) vilkkuvat yhden kerran.

    • Tason 2 nollaus: Paina Nollaus-painiketta ja pidä sitä painettuna yli 15 s.

      Sekä Ethernet-LED (B) että WLAN-LED (C) vilkkuvat 3 kertaa.

  3. Vapauta Nollaus-painike.

Keskusyksikkö käynnistyy uudelleen. Tämä kestää noin 40 sekuntia.

Tason 2 nollauksen jälkeen kaikki asetukset palautetaan alkuperäisiin oletusarvoihin. Uusimmat Zigbee-laiteohjelmistot ladataan myös nykyisestä aktiivisesta isännästä ja asennetaan, mikä poistaa olemassa olevat verkkoasetukset.

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.