SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Tavaramerkit

Tässä oppaassa viitataan järjestelmän ja tuotemerkkien nimiin, jotka ovat niiden omistajien tavaramerkkejä.
  • Zigbee® on Connectivity Standards Alliancen rekisteröity tavaramerkki.
  • Apple® ja App Store® ovat Apple Inc:n tuotenimiä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
  • Google Play™ Store ja Android™ ovat Google Inc. -yhtiön tuotenimiä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
  • Wi-Fi® on Wi-Fi Alliance®:n rekisteröity tavaramerkki.
  • Wiser™ on Schneider Electricin, sen tytäryhtiöiden ja sidosyritysten tavaramerkki ja niiden omaisuutta.

Muut tuotemerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.