SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Wiser™-järjestelmän yleiskuvaus

Wiser-järjestelmä tarjoaa helpon, kätevän ja joustavan ratkaisun kodin laitteiden ohjaukseen.

Wiser käsittelee liitettyjen Wiser-laitteiden ohjauspyyntöjä ja tilanneraportteja.

Wiser by SE -sovelluksella voit määrittää Wiser-järjestelmän, ohjata Wiser-laitteita ja vastaanottaa ilmoituksia.

Henkilökohtaisen tilin ja matkapuhelimeen asennetun Wiser by SE -sovelluksen avulla/tabletti, käyttäjät voivat ohjata Wiser-laitteita kotonaan mistä tahansa paikasta, jossa internet on käytettävissä molemmissa matkapuhelimissa/tabletti ja Wiser keskusyksikkö.

Laiteryhmät

Käytä identtisiä Wiser-laitteita yhdessä joko jonkin laitteen paikallisesta hallinnasta tai Wiser-sovelluksen avulla.

Käytä Wiser-sovelluksen Ryhmä-ominaisuutta yhdistääksesi useita samanlaisia laitteita ja käyttää niitä yhtenä yksikkönä. Luo esimerkiksi kolmen Wiser-valokytkimen ryhmä yhteiskäyttöä varten.

Laiteryhmät Ohjausapu
Valot, kytkimet/himmentimet Valaistus ja himmennys
Kaihtimet/säleverhot/verhot Moottoroidut kaihtimet
Pistorasiat/sovittimet Sähkönsyöttö
Lämmitys Lämpötila
Kamerat Turvallisuus ja yksityisyys
Energia Valvoo virrankulutusta
Turvallisuus ja Anturit Palovaroitin, Huoneen käyttöaste, ikkuna/ovi auki tai kiinni, lämpötila ja kosteus, vesivuoto

Operate identical Wiser devices together, either from the local control on one of the devices or by using the Wiser Mobile app.

The following category of devices are available to provide convenient control of:

  • valaistus ja himmennys

  • moottoroidut kaihtimet ja säleverhot

  • lämmitys

Sensors are also available to record and report the following:

  • läsnäolo huoneessa

  • ympäristön valotaso

  • ikkuna/ovi auki tai kiinni

  • lämpötila ja kosteus

  • vesivuoto

  • energianhallinta

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.