SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Hälytykset ja ilmoitukset

Sovellus hälyttää järjestelmän merkittävistä tapahtumista, jotka vaativat kiireellistä huomiota (esimerkiksi vesivuoto), ja ilmoittaa ei-kiireellisistä tapahtumista, kuten järjestelmän käytöstä ja laitteiden hallinnasta.

Ilmoitukset-sivu

Hälytykset ja ilmoitukset tallennetaan Ilmoitukset-sivulle (A). Voit avata Ilmoitukset-sivun napauttamalla ilmoituskuvaketta (B).

Uudet hälytykset ja ilmoitukset on merkitty punaisella pisteellä:

  • ilmoituskuvakkeen vieressä ja

  • Hälytys- ja Viesti-välilehtien vieressä.

Ilmoitusasetukset

Siirry ilmoitusasetuksiin napauttamalla Ilmoitukset-sivun yläreunassa olevaa asetuskuvaketta (hammasratas). (Voit myös siirtyä Ilmoitusasetukset-sivulle sovelluksen Asetukset-sivulta napsauttamalla Sovellusilmoitus > -kohtaa.)

  • Ilmoitusten käyttöönotto: Pääkytkin, joka ottaa kaikki ilmoitukset käyttöön tai pois käytöstä (C).

  • Hälytys: Laitehälytysten, kuten vesivuodon, liikkeentunnistuksen ja kameran liiketunnistuksen (D), ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.

  • Älä häiritse -aikataulu (vain hälytykset): Määritä vähintään yksi ajanjakso, jolloin hälytystoiminto poistetaan käytöstä. Yksittäiset tai toistuvat aikataulut ovat mahdollisia. Aikataulu voi vaikuttaa joko kaikkiin laitehälytyksiin tai vain valittuihin laitehälytyksiin (E).

  • Viesti: Ota käyttöön tai poista käytöstä kaikki viestit, mukaan lukien kotiin, tiliin, laitteen poistamiseen, lisäykseen, päivitykseen ja tehdasasetusten palautukseen (F) liittyvät viestit.

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.