SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Työskenteleminen kodin kanssa

Luo koti ja lisää huoneita kuvaamaan laitteidesi tiloja, sekä lisää kodin jäseniä.

Sovelluksessa koti määrittää joukon ihmisiä, huoneita ja laitteita yksiköksi. Esimerkkejä:

  • Yhden perheen talo: Luo yksi koti kaikille käyttäjille, huoneille ja laitteille talossa.

  • Usean perheen talo: Luo koti käyttäjille, huoneille ja laitteille, jotka sijaitsevat asuinkiinteistön yhdessä osassa, ja toinen koti asuinkiinteistön toisessa osassa sijaitseville käyttäjille, huoneille ja laitteille.

Laitteen voi lisätä vain yhteen kotiin kerrallaan. Kun laite on lisätty, vain kyseisen kodin jäsenet voivat ohjata laitetta.

HUOMAUTUS: Kodin pääkäyttäjä voi jakaa* laitteen käyttäjälle, joka ei ole kodin jäsen. Voit esimerkiksi jakaa laitteet vierashuoneessa jollekulle, joka on vierailulla lyhyen aikaa.

* Joitakin laitetyyppejä ei voi jakaa. Tällaisissa tilanteissa neuvoja löytyy sovelluksesta.

Henkilö voi olla useiden kotien jäsen ja käyttää mitä tahansa laitetta, joka on lisätty johonkin näistä kodeista.

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.