SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

yksikkö

Wiser keskusyksikkö

Wiser keskusyksikkö valvoo ja ohjaa Zigbee-laitteita mobiilisovelluksen kautta Ethernet‑ tai Wi-Fi-yhteyden avulla älykodissasi. Se mahdollistaa ääniohjauksen ja mahdollisuuden hallita mistä päin maailmaa tahansa

Käyttöohje(PDF)

Wiser keskusyksikön pöytäteline

Lisävarusteena saatava teline, jonka avulla voidaan asettaa pöydälle tai toiselle tasaiselle pinnalle.

Käyttöohje(PDF)

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.