SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Yleiskuvaus järjestelmän käyttöönotosta

Jos haluat ottaa Wiser-järjestelmän käyttöön, asenna ensin laitteet ja määritä järjestelmä sovelluksen avulla.

Järjestelmän käyttöönotto edellyttää näitä vaiheita.

Asenna ja testaa Wiser-laitteet.

Katso Laitteiden asentaminen ja testaus.

Varmista, että Wi-Fi-verkko on valmis.

Katso Wi-Fi-verkon vaatimukset.

Yhdistä yhdyskäytävä Wi-Fi-verkkoon. Yhteystila on Ethernet-tila, jolla yhdyskäytävä yhdistetään. Jos tarvitset lisäohjeita käyttöönottoon, tarvitaan sovellus.

HUOMAUTUS: Ethernet-kaapeli toimitetaan erikseen.

Katso Wiser -yhdyskäytävän yhdistäminen internetiin.

Lataa ja asenna sovellus.

Katso Sovelluksen lataaminen.

Luo tili sovelluksen käyttöä varten.

Katso Tilin luominen.

Määritä koti, huoneet ja lisää kodin jäsenet.

Katso Työskentely kotien kanssa.

Liitä yhdyskäytävä kotiin.

Katso Yhdyskäytävän määrittäminen.

Lisää laitteita kotiin, kohdista laitteet huoneisiin ja määritä laiteasetukset.

Katso Laitteiden asettaminen.

Aseta laitteet toimimaan yhdessä joko manuaalisesti tai aikataulun tai tapahtumaehdon mukaisesti.

Katso Tilanteet ja toiminnot.

Kun nämä vaiheet on suoritettu, järjestelmä on käyttövalmis.

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.