SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Wi-Fi-verkon vaatimukset

Wiser-järjestelmä edellyttää Wi-Fi-yhteyttä, jossa on Internet-yhteys. Wi-Fi-verkkoreitittimen on toimiakseen täytettävä tietyt järjestelmää koskevat vaatimukset.
HUOMAUTUS: Wiser-järjestelmä tukee vain 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkoja.

Reititinvaatimukset

Wi-Fi-reitittimen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • Reitittimessä on oltava integroitu palomuuri.

  • Kaikki -laitteet on sijoitettava reitittimen palomuurin taakse.

  • Reitittimen on tuettava suojausprotokollaa WPA2 tai uudempaa.

Wi-Fi-yhteys ei käytettävissä

Voi olla, että Wi-Fi-yhteyttä ei ole, kun asennat laitteita uuteen kotiin. Tässä tapauksessa on suositeltavaa käyttää toista mobiililaitetta Wi-Fi-hotspotin luomiseen käyttöönoton aikana.

HUOMAUTUS: Tässä tapauksessa on suositeltavaa käyttää 4G SIM -moduulia Wi-Fi-hotspotin luomiseen käyttöönoton aikana. Vaihtoehtoisesti hotspotiin voidaan käyttää toista puhelinta.
Kun olet määrittänyt hotspotin, siirry Wi-Fi-tilan yhteys - Gateway.
HUOMAUTUS: Järjestelmää voidaan käyttää fyysisesti kytkimistä, jos Wi-Fi-yhteyttä ei ole käytettävissä käyttöönoton jälkeen.

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.