SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Ethernet-tilan liitäntä - yhdyskäytävä

  1. Etsi Ethernet-portti (A) ELKO yhdyskäytävä.
  2. Liitä yhdyskäytävä- ja reitittimen välille Ethernet-kaapeli, joka sopii yhdyskäytävä-keskusyksikölle käytettyyn asennusmenetelmään:
    • Kojerasian asennus (B)

    • Seinäasennus kahdella ruuvilla (C)

    • Pöytäasennus lisävarusteena saatavalla telakalla (D)

Sinun on lisättävä yhdyskäytäväsovellukseen, ennen kuin voit lisätä ohjattavia laitteita. Lataa sovellus ja asenna se ensin matkapuhelimeesi/tabletti (katso Sovelluksen lataaminen) ja rekisteröi käyttäjätili. Sen jälkeen voit lisätä yhdyskäytävä ja valinnaisesti liittää yhdyskäytävä verkon reitittimeen Wi-Fi-yhteyden avulla.
Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.