SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Laitteen poistaminen / tehdasasetusten palauttaminen

Palauta laite tehdasasetuksiin laitteen ongelman ratkaisemiseksi tai laitteen poistamiseksi järjestelmästä muualla käyttöä varten.
HUOMAUTUS: Kun tehdasasetukset on palautettu, laite poistetaan järjestelmästä ja kaikki laitteeseen tehdyt määritysasetukset häviävät.
  1. Napauta laitetta pääsivulla (A).
  2. Napsauta Muokkaa (kynä) -kuvaketta (B).
  3. valitse Laiteasetukset-sivulla Poista ja palauta tehdasasetukset ja noudata sovelluksen (C) ohjeita.

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.