SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Toimenpiteen määrittäminen laitteiden käyttämistä varten

Toimenpidettä tarvitaan olohuoneen valokytkimen, säleverhon ja himmentimen käyttämiseen. Määritä toimenpide määrittämällä vähintään yksi tehtävä.
HUOMAUTUS: Tässä esimerkissä kuvataan himmentimen asetus.
  1. (Katso A) Napsauta Lisää tehtävä -kohtaa.
  2. (Katso B) Napsauta Käynnistä laite. Tehtäviä on neljän tyyppisiä, ja ne voidaan lisätä toimenpideluetteloon toiminnossa.
  3. (Katso C) Valitse luettelosta olohuoneen himmennyskytkin.

  4. (Katso D, E) Valitse kytkin (D) ja aseta sen tilaksi Päällä E).
  5. Napsauta Tallenna ja Seuraava.

    (Katso F) Kytkimen tehtävä näkyy toimintosivun Toimenpide-osassa.
    EHDOTUS: Jos haluat poistaa luodun toimenpiteen, pyyhkäise toimenpidettä vasemmalle ja napauta Poista-asetusta. Voit järjestää aiemmin luodut toimenpiteet uudelleen napauttamalla toimenpidettä ja pitämällä sen painettuna ja vetämällä sen haluttuun paikkaan luettelossa.
Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.