SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Yleinen laitekokoonpano

Säädä laitteen asetuksia, nimeä laite uudelleen, kohdista laite uudelleen toiseen huoneeseen, suorita laiteohjelmiston päivityksiä ja paljon muuta.

Laitteet voidaan määrittää eri tavoin laitetyypin mukaan. Sovelluksessa laiteasetukset ryhmitellään sivuille Laitteen tiedot (Lisää) ja Asetukset.

  1. Napsauta laitetta Koti-sivulla, kun haluat avata laitteen ohjaussivun. Voit myös avata laitteen hallintasivun napauttamalla ja pitämällä sitä painettuna.
  2. Tee laitteen ohjaussivulla jokin seuraavista toimista:
    • Avaa laitteen lisätiedot -sivu napsauttamalla kynäkuvaketta (muokkaa) (A) (lisää) (katso vaihe  3).
    • Jos näkyvissä, napsauta Aikataulu (B), jotta voit käyttää laitetta määritettynä aikana. (Muissa laitetyypeissä saattaa tässä näkyä erilaisia määritysvaihtoehtoja tai ei mitään.)
    • (C) Avaa laitekohtainen Asetukset-sivu napsauttamalla Asetukset-kohtaa (C) ( katso vaihe  4).

  3. Tee Laitteen tiedot (Lisää) -sivulla jokin seuraavista toimista:
    • Nimeä laite uudelleen, vaihda laitekuvaketta tai määritä laite toiseen huoneeseen (D). Katsele laitetta koskevia tietoja.
    • Selaa laitteeseen liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä, anna laitteeseen liittyvää palautetta sovelluksen kehittäjälle tai tarkista, onko laiteohjelmiston päivitys saatavissa (E).
    • Palauta laite alkuperäisiin tehdasasetuksiin napsauttamalla Poista ja tehdasasetusten palautus -kohtaa.
      HUOMAUTUS: Kaikki laiteasetukset häviävät ja laitetiedot poistetaan pilvestä, jolloin laite palautuu alkuperäiseen tilaansa ennen käyttöä.
  4. Säädä laitekohtaisia asetuksia Asetukset-sivulla. (Käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat laitetyypin mukaan.) G)
Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.