SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Toiminnon käynnistävien ehtojen lisääminen

Toiminnon käynnistämiseen tarvitaan vähintään yksi ehto.

Tässä esimerkissä asetetaan ehto toiminnon käynnistämiselle, kun lämpötila muuttuu ja termostaatti (asennettu ulkoisesti) havaitsee lämpötilan muutoksen.

HUOMAUTUS: Jos asut lähellä napapiiriä, järjestelmämme ei voi asettaa automaatioita auringonlaskuun tai auringonnousuun perustuen johtuen Yöttömän Yön ilmiöstä, jolloin aurinko pysyy horisontin yläpuolella 24 tuntia. Tämä tapahtuu yleisesti toukokuun puolivälistä heinäkuun loppuun. Tänä aikana suosittelemme käyttämään vaihtoehtoista aikaan perustuvaa ehtoa automaatioillesi.
  1. (Katso A) Napsauta Lisää ehto -kohtaa.
  2. (Katso B) Napsauta Kun laitteen tila muuttuu.
  3. (Katso C) Valitse termostaatti.

  4. (Katso D) Napauta Nykyinen lämpötila -toimintoa.
  5. (Katso E) Määritä lämpötilaehto.
  6. (Katso F) Termostaatti näkyy kohdassa Ehto automaatiosivulla.
  7. (Katso G) Jos toiminnossa on useampi kuin yksi ehto, määritä, käynnistetäänkö toiminto, kun jokin ehdoista täyttyy, vai vain, kun kaikki ehdot täyttyvät.
    Voit käynnistää toiminnon, kun jokin tai kaikki ehdot täyttyvät. Tässä tapauksessa toiminto kuitenkin käynnistyy, kun kaikki ehdot täyttyvät.
    EHDOTUS: Jos haluat poistaa luodun ehdon, pyyhkäise ehtoa vasemmalle ja napauta Poista-asetusta.
  8. Jos haluat rajoittaa tämän toiminnon esiintymisajankohtaa esimerkiksi klo 18–19 töistä kotiin palattaessa, napauta sovelluksessa Voimassaoloaika-kenttää ja aseta aikaväli.
  9. (Katso H) Napsauta Tallenna.

Valmis toiminto (I) näkyy sivulla Automaatio -välilehdessä.

Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napsauttamalla käyttöönottovalitsinta(J) toimintokohdassa. Muuta toimintoasetuksia napsauttamalla muokkauskuvaketta (...)(K).

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.