SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Laitteen lisääminen

Lisää laite kotiin sovelluksen avulla.
HUOMAUTUS:
  • Ennen Wiser-laitteen lisäämistä keskusyksikkö.

  • Lisää verkkovirralla toimivat laitteet ennen paristokäyttöisiä laitteita. (Katso Paristokäyttöisten laitteiden tuki.)

  • Verkkoreitittimeen liitetyt laitteet, kuten IP-kamera, eivät edellytä käyttöönottoa.

  1. Kirjaudu sovellukseen.
  2. Valitse koti, johon laite lisätään (A).
  3. Tee jokin seuraavista toimista:
    • Napauta Koti-sivulla + (B) -kuvaketta (tai Lisää laite -kuvaketta, jos se näkyy).
    • Valitse sivulta (C) Lisää .

  4. Napauta Lisää laite -sivulla (D) laitetta, jonka haluat lisätä, ja noudata sovelluksen ohjeita.
    HUOMAUTUS: Näytettävien laitteiden todellinen luettelo vaihtelee eri maiden mukaan.

  5. Tee jokin seuraavista toimista:
    • Jos laitteessa on näkyvä asennuskoodi, valitse Lisää laite asennuskoodilla (E). Tarkista laitteeseen merkitty asennuskoodi tai kirjoita koodi manuaalisesti ja noudata sovelluksen ohjeita.
    • Jos laitteessa ei ole näkyvää asennuskoodia, valitse Lisää laite ilman asennuskoodia (F) ja noudata sovelluksen ohjeita.

Avaa laitteen ohjaimet, toiminnot ja asetukset napsauttamalla laitetta.

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.