SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Lämpölaite

Wiser patteritermostaatti

Wiser patteritermostaatti käyttää integroituja lämpötila-antureita veden virtauksen säätämiseen patterin läpi ja siten huoneen lämpötilan säätelyyn. Tavoitelämpötila ja kytkentäajat määritetään Wiser-sovelluksessa.

Käyttöohje (PDF)

Laitteen käyttöopas

Exxact - Huone/lattiatermostaatti 16 A ZB

Verkkoon liitettyä termostaattihuonetta / kerrosta 16 A käytetään pääasiassa sähköiseen lattialämmitykseen tai sähkölämpöpattereihin, mutta sitä voidaan käyttää myös verkkovirralla toimivien moottoroitujen venttiilien tai vesipohjaisen lämmityksen pumppujen ohjaukseen.

Käyttöohje (PDF)

Laitteen käyttöopas

Renova - Huone/lattiatermostaatti 16 A ZB

Liitettyä termostaattia Huone/lattia 16 A käytetään pääasiassa sähköiseen lattialämmitykseen tai sähkölämpöpattereihin, mutta sitä voidaan käyttää myös verkkovirralla toimivien moottoroitujen venttiilien tai vesipohjaisen lämmityksen pumppujen ohjaukseen

Käyttöohje (PDF)

Laitteen käyttöopas

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.