SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

yhdyskäytävän sijainnin valitseminen

gateway on järjestelmän ohjain, ja sen on oltava kaikkien laitteiden kantama-alueella, jotta järjestelmä toimii oikein.

yhdyskäytävän ihanteellinen sijainti määritetään seuraavasti:

  • Rakennuksen pohjapiirustus, johon järjestelmä on asennettu

  • Muiden järjestelmässä käytettävien laitteiden sijainti

Seuraavan kaavion mukaisesti on erittäin tärkeää sijoittaa yhdyskäytävän (A) mahdollisimman keskelle sitä aluetta, jolla kaikki verkkovirralla toimivat laitteet (B), kuten kytkimet ja himmentimet, ovat. Paristokäyttöisten laitteiden(C) läheisyyttä on myös tarkasteltava kaavion jälkeen mainitun neuvon pohjalta.

EHDOTUS: Autotallin (D) paristokäyttöinen liiketunnistin on kaukana yhdyskäytävän. Tunnistin voi kuitenkin kytkeä yhdyskäytävän autotallin valokytkimenä käytettävän verkkovirralla toimivan laitteen (E) kautta. Tämä johtuu siitä, että verkkovirralla toimivat laitteet toimivat myös järjestelmäverkon jatkeina. Ota tämä huomioon päättäessäsi yhdyskäytävänsijoituspaikasta.

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.