SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

gateway- lisääminen kotiin

Käytä sovellusta ja lisää yhdyskäytävä kotiin. Varmista ennen aloittamista, että on yhdistetty virransyöttöön ja verkkoon joko Ethernet-verkossa kaapelilla (esim. Ethernet LED ja Zigbee LED on sytyttävä) tai Wi-Fi-verkossa (esim. WLAN LED ja Zigbee LED on sytyttävä).
  1. Kirjaudu sovellukseen.
  2. Valitse koti, johon gateway lisätään (A).
  3. Napauta pääsivulla +-kuvaketta (B).

  4. Tee Lisää laite -sivulla seuraavat toimenpiteet:
    1. Napsauta Automaattinen skannaus -kohtaa.
    2. Noudata mahdollisesti sivulla näkyviä ohjeita.
    3. Valitse Aloita skannaus.
    4. Napauta sovellussivulla näkyvää yhdyskäytävän nimeä ja noudata sovelluksen ohjeita.
Kun prosessi on valmis, yhdyskäytävä näkyy laitteena Koti-sivulla.
Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.