SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Kotiin pääseminen

Ennen kuin kodin omistaja muuttaa uuteen kotiin, asentajaa kehotetaan tekemään seuraavat toiminnot. Sen jälkeen kodin omistaja voi käyttää Wiser Smart ‑kotiaan ja kodin Internetiä.
Vaiheet, jotka asentaja tekee:
  1. Rekisteröidy Wiser-sovellukseen sähköpostiosoitteella tai voimassa olevalla matkapuhelinnumerolla.

    Katso Tilin luominen.
  2. Varmista, että kaikki laitteet on kytketty päälle ja Wiser-yksiköllä on Ethernet-yhteys ennen määritystä käyttöönottoprosessin viimeistelemiseksi. Määritä sen jälkeen laiteasetukset.

    HUOMAUTUS: Laiteparin muodostus muihin Wi-Fi- ja BLE-yhteensopiviin laitteisiin voidaan tehdä myös tämän vaiheen aikana.
  3. Määritä tilanteet ja toiminnot sovelluksessa.

  4. Luo kutsukoodi/lunastuskoodi ja merkitse se muistiin laatikossa/paketissa olevaan luovutuskorttiin. Varmista, että jätät sen Wiser-yksikköön tai kotiin.

    Katso Kodin jäsenyys.

Vaiheet, jotka kodin omistaja tekee:

  1. Rekisteröidy Wiser-sovellukseen sähköpostitunnuksella tai voimassa olevalla matkapuhelinnumerolla.

    Katso Tilin luominen.
  2. Liity kotiin antamalla luovutuskorttiin kirjoitettu kutsukoodi.

  3. Käynnistä Wiser Yhdyskäytäväja muodosta yhteys Yhdyskäytävä reitittimen kautta Ethernet-kaapelilla. Katso Ethernet-tilan liitäntä - yhdyskäytävä

    HUOMAUTUS: Ethernet-kaapeli sisältyy pakkaukseen/laatikkoon. Siksi on suositeltavaa hankkia se erikseen ja yhdistää reititin kaapelilla paremman suorituskyvyn saamiseksi. Jos kodin omistajan täytyy Yhdyskäytävä Wi-Fi-yhteyden avulla, katso Wi-Fi-tilan yhteys - Gateway
Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.