SUG_Wiser_Sweden_Finland_WSE-09

Ethernet -yhteyden kytkeminen Wi-Fi-verkkoon (valinnainen)

Wi-Fi-yhteyden avulla voit yhdistää verkkoreitittimeen niin, ettei Ethernet-kaapelia enää tarvita.

Varmista ennen tehtävän suorittamista, että matkapuhelin/tabletti ja yhdyskäytävä ovat molemmat yhdistetty Wi-Fi-verkkoreitittimeen.

  1. Valitse sovelluksessa samaan Wi-Fi-verkkoon.
    HUOMAUTUS: Tässä vaiheessa Ethernet-kaapeli on edelleen kytkettävä.
  2. Napauta asetuskuvaketta (hammasratas) (A).

  3. Valitse Asetukset-sivulla IP-verkkoasetus (B).

  4. Napauta Wi-Fi -välilehteä, määritä SSID ja Salasana Wi-Fi-reitittimelle ja napauta KäytäC).

  5. Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, poista Ethernet-kaapeli .yhdyskäytävä.

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.