Calcul des valeurs Demand ((MicroLogic E)
Présentation
Le déclencheur MicroLogic E calcule :
-
Les valeurs de la demande demand de courants phase, neutre et résiduel
-
Les valeurs de la demande des puissances active, réactive et apparente
Chaque valeur de demande maximale (valeur de crête) est stockée dans la mémoire.
Les valeurs de demande sont mises à jour en fonction du type de fenêtre.
Définition
La valeur de demande d'une grandeur est une valeur moyenne calculée sur un intervalle défini.
La valeur de demande d’une grandeur est indifféremment appelée :
-
valeur moyenne (sur un intervalle)
-
Demand
-
valeur de demande (sur un intervalle)
Modèles de valeurs de demande
Le calcul de la valeur moyenne d’une grandeur sur un intervalle déterminé (fenêtre de mesure) est réalisé suivant deux modèles différents :
-
valeur moyenne arithmétique pour les puissances,
-
valeur moyenne quadratique (image thermique) pour les courants.
Fenêtre de mesure
L’intervalle de temps spécifié T est choisi d'après trois types de fenêtre de mesure :
-
fenêtre fixe,
-
fenêtre glissante,
-
fenêtre synchronisée.
Fenêtre de mesure fixe
Par défaut, la durée de la fenêtre de mesure fixe est de 15 minutes.
A la fin de chaque fenêtre de mesure fixe :
-
Le calcul de la valeur moyenne sur la fenêtre de mesure est effectué et mis à jour.
-
Le calcul d’une nouvelle valeur moyenne est initialisé sur une nouvelle fenêtre de mesure.
Fenêtre de mesure glissante
Par défaut, la durée de la fenêtre de mesure glissante est de 15 minutes.
A la fin de la première fenêtre de mesure glissante et ensuite toutes les minutes :
-
Le calcul de la valeur moyenne sur la fenêtre de mesure est effectué et mis à jour.
-
Le calcul d’une nouvelle valeur moyenne est initialisé sur une nouvelle fenêtre de mesure :
-
en éliminant la contribution de la première minute de la fenêtre de mesure précédente,
-
en ajoutant la contribution de la minute en cours.
-
Fenêtre de mesure synchronisée
La synchronisation est effectuée à l'aide du réseau de communication.
A la réception de l’impulsion de synchronisation :
-
La valeur de demande sur la fenêtre de mesure synchronisée est recalculée.
-
Une nouvelle valeur de demande est calculée.
Valeur de demande quadratique (image thermique)
Le modèle de la valeur moyenne quadratique est représentatif de l’échauffement des conducteurs (image thermique).
L'échauffement créé par le courant I(t) durant l'intervalle de temps T est identique à celui créé par un courant constant Ith durant le même intervalle. Ith représente l’effet thermique du courant I(t) sur l’intervalle T. Si la période T est infinie, le courant Ith représente l’image thermique du courant.
La valeur moyenne selon le modèle thermique est calculée sur une fenêtre de mesure glissante.
Valeur de demande arithmétique
Le modèle de la valeur moyenne arithmétique est représentatif de la consommation électrique et du coût associé.
Le calcul de la valeur moyenne suivant le modèle arithmétique peut être fait sur tous les types de fenêtres de mesure.
Valeur de la demande de pointe
Le déclencheur MicroLogic E indique la valeur maximale (pic) atteinte sur une période définie pour :
-
Les valeurs de demande demand de courants phase, neutre et résiduel
-
Les valeurs demand de puissances active, apparente et réactive
Les valeurs de demande sont organisées en deux groupes :
-
valeurs moyennes en courant,
-
valeurs moyennes en puissance.
Réinitialisation des valeurs de pic de demande
Réinitialisez les pics d'un groupe :
-
En envoyant une commande de réinitialisation via le réseau de communication (protégé par mot de passe)
-
Sur l'afficheur FDM121