DOCA0141ZH-03

集成有接地漏电保护功能的 MicroLogic 7 脱扣单元的描述

简介

MicroLogic Vigi 7 电子脱扣单元有两个版本可用于接地漏电检测:

  • 脱扣版本,其在检测到接地漏电时脱扣。

  • 报警版本,其测量接地漏电电流,并在显示屏上指示接地漏电故障。

当存在 SDx指示触点时,它远程指示接地漏电故障。

脱扣单元正面

使用脱扣单元的显示屏和键盘设置脱扣单元选项并检查系统测量值。有关更多信息,请参阅导航原理

MicroLogic Vigi 7 脱扣单元的正面(脱扣版本):

A LED 指示灯

B 用于预设保护功能的调节旋钮、用于锁定保护设置的微动开关、以及用于测试接地漏电保护的测试按钮

C LCD 显示屏

D 导航键盘

E 测试端口

F 介电开关

LED 指示灯

LED 指示灯显示脱扣单元的工作状态。

A 电子脱扣单元的标准保护功能正在工作时,Ready(就绪)LED(绿色)缓慢闪烁。

B 负载超过 Ir设置的 90% 时,过载预警 LED(橙色)亮起。

C 负载超过 Ir设置的 105% 时,过载报警 LED(红色)亮起。

旋钮、微动开关和测试按钮

脱扣单元的正面设有用于预设保护功能的两个调节旋钮、用于锁定/解锁保护设置的微动开关、以及用于测试接地漏电保护的测试按钮。

A 长延时保护吸合电流 (Ir) 调节旋钮

B 接地漏电保护吸合电流 (IΔn) 调节旋钮

C 用于测试接地漏电保护的测试按钮

D 用于锁定/解锁保护设置的微动开关

LCD 显示

LCD 显示屏提供脱扣单元使用所必要的信息。保护功能列表因 MicroLogic 脱扣单元类型而异。

项目

描述

A

5 个图形符号:

:测量 :显示 :保护 :设置 :锁定

图形符号的组合定义模式。

B

向上的箭头指向当前正被设置的保护功能

C

MicroLogic Vigi 7 脱扣单元保护功能列表:

D

测定量的值

E

测定量的单位

F

导航箭头

G

向下的箭头指向所选择的相、中性线或地线

H

相(1/A2/B3/C)、中性线 (N) 和地线

LCD 显示屏背光

MicroLogic 脱扣单元由外部 24 Vdc 电源供电时,脱扣单元显示屏的背光为白色,且背光:

  • 持续以低强度亮起

  • 在按下键盘上的其中一个按键后,以高强度亮起 1 分钟

显示屏背光:

  • 在温度超过 65 °C (149 °F) 的情况下被禁用。

  • 一旦温度跌回至低于 60 °C (140 °F),则重新激活。

当脱扣单元由口袋电池供电时,显示设备的背光不点亮。

导航键盘

使用 5 键键盘来导航。

描述

选择模式

滚动导航

向后导航(测量)或者 -(设置保护功能)

向前导航(测量)或者 +(设置保护功能)

确认

测试端口

MicroLogic 脱扣单元拥有专用于维护操作的测试端口。

测试端口可用于:

  • 连接口袋电池,以便对 MicroLogic 脱扣单元执行本地测试

  • 连接服务接口,以便执行测试、设置 MicroLogic 脱扣单元、更新 MicroLogic 固件或使用 EcoStruxure Power Commission 软件进行安装诊断

  • 连接 USB 维护接口:

    • 以便使用独立的 USB 维护接口进行脱扣测试或安装诊断

    • 以便使用连接到 PC 的USB 维护接口进行测试和安装诊断,设置 MicroLogic 脱扣单元,更新 MicroLogic 固件

有关详细信息,请参阅 DOCA0140ZH ComPact NSX - 断路器和隔离开关 100–630 A - 用户指南

介电开关

介电开关切断脱扣单元电源与相的连接。在执行面板介电测试时,使用此开关。

有关如何使用介电开关的更多信息,请参阅 DOCA0140ZH ComPact NSX - 断路器和隔离开关 100–630 A - 用户指南

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?