接地漏电保护
简介
MicroLogic 7 脱扣单元的接地漏电保护为以下场合提供针对低强度故障电流的保护:
-
所有类型的配电应用
-
人(根据所使用的接地漏电保护设置)
接地漏电保护设计用于配有 TT 或 TN-S 接地系统的系统。
MicroLogic 7 电子脱扣单元有两个版本可用于接地漏电检测:
-
脱扣版本,其在检测到接地漏电时脱扣。
-
报警版本,其测量接地漏电电流,并在显示屏上指示接地漏电故障。
工作原理
接地漏电保护具有定时曲线。
接地漏电保护阈值 IΔn设定接地漏电电流的水平,在此接地漏电电流水平下,当达到接地漏电保护时间延迟 Δt 时断路器脱扣。
设置接地漏电保护
用 MicroLogic 7 脱扣单元 IΔn 旋钮设置 IΔn 吸合电流。
Δt时间延迟的设置方式如下:
-
使用 MicroLogic 7 脱扣单元上的键盘
-
使用 EcoStruxure Power Commission 软件 (受密码保护)
IΔn吸合电流设置值
|
脱扣单元额定值 In (A) |
吸合电流 IΔn |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IΔn旋钮位置 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
40、100、160 和 250 A |
30 mA |
30 mA |
100 mA |
300 mA |
500 mA |
1 A |
3 A |
5 A |
OFF |
|
400 和 570 A (1) |
300 mA |
300 mA |
500 mA |
1 A |
3 A |
5 A |
10 A |
10 A |
OFF |
|
(1) 570 A 下的最大设置,需使用高达 630 A 的断路模块来调整 |
|||||||||
精确度范围为 +/-10%。
Δt 时间延迟设置值
当 IΔn设置为 30 mA 时,接地漏电保护立即动作(瞬时脱扣),无论 Δt 时间延迟的设置为何。
对于其他 IΔn值 (> 30 mA),Δt 时间延迟可以设置为以下其中一个值:
-
0 秒
-
60 毫秒
-
150 毫秒
-
500 毫秒
-
1 秒
使用测试按钮测试接地漏电保护(使用脱扣)
在 MicroLogic 7 脱扣单元的脱扣版本上,必须使用测试按钮 T 定期测试接地漏电保护。按下测试按钮后,即可模拟通过环形线圈的真实漏电电流,然后断路器脱扣。
当接地漏电保护吸合电流 IΔn设置到 OFF 位置时,按下测试按钮后,没有反应。
按照以下步骤测试和复位 MicroLogic 7 脱扣单元上的接地漏电保护:
使用测试按钮测试接地漏电报警(不使用脱扣)
在 MicroLogic 7 脱扣单元的报警版本上,必须使用测试按钮 T 定期测试接地漏电报警。按下测试按钮后,即可模拟通过环形线圈的真实漏电电流。断路器不脱扣。
当接地漏电报警吸合电流 IΔn设置到 OFF 位置时,按下测试按钮后,没有反应。
按照以下步骤测试 MicroLogic 7AL 脱扣单元上的接地漏电报警:
仅使用键盘测试接地漏电功能(不使用脱扣)
在 MicroLogic 7 脱扣单元的脱扣和报警版本上,可以在不使断路器脱扣的情况下,使用键盘测试接地漏电脱扣链(或接地漏电检测(对于报警版本))(机构和电极操作除外)。
按照以下步骤测试 MicroLogic 7AL 脱扣单元上的接地漏电保护报警:
接地漏电测试历史记录
最后十次接地漏电测试会被记录到接地漏电测试历史记录中。使用 T测试按钮执行的测试以及使用键盘执行的测试被记录到同一历史记录中。
历史记录中包含:
-
测试类型:使用脱扣或不使用脱扣
-
测试日期
-
测试结果( 或 )
接地漏电测试历史记录的查阅方式有:
-
使用 EcoStruxure Power Commission 软件。
-
在使用通讯网络的远程控制器上。
接地漏电故障检测后复位断路器
接地漏电故障检测(使用或不使用脱扣)后的断路器复位取决于具体的版本:
-
对于脱扣版本,断路器复位方式为,将手柄从 置于 位置,然后置于 位置。按下,确认接地漏电脱扣屏幕。
-
对于报警版本,按下,确认接地漏电脱扣屏幕。
在每项测试的程序描述中,介绍了接地漏电保护测试后的接地漏电功能复位。