DOCA0141FR-03

MicroLogic A - Mesures en temps réel

Mesure des courants

Mesure

Unité

Plage de mesure

Précision

Plage de précision

  • Mesures de courant de phase I1, I2, I3 et de neutre IN(1)

  • Valeurs maximales des courants de phase I1 MAX, I2 MAX, I3 MAX et du neutre IN MAX(1)

  • Valeur maximale (MAXMAX) de tous les courants de phase

  • Valeurs minimales des courants de phase I1 MIN, I2 MIN, I3 MIN et du neutre IN MIN(1)

  • Valeur minimale (MINMIN) de tous les courants de phase

  • Mesures du courant moyen Imoy

  • Valeur maximale du courant moyen Imoy MAX

  • Valeur minimale du courant moyen Imoy MIN

A

0-20 In

+/-1 %

0,2-1,2 In

MicroLogic 6

  • Mesure du courant de défaut à la terre

  • Valeurs maximale/minimale du courant de défaut à la terre

% Ig

0-600 %

(1) IN avec déclencheur tétrapolaire ou tripolaire avec option ENCT

       
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?