MicroLogic E 实时测量
瞬时值
MicroLogic A(电流)和 E(电能)脱扣单元:
-
以 rms 值实时测量下列电流:
-
各相和中性线(如有)的瞬时电流
-
接地故障电流 (MicroLogic 6)
-
接地漏电(剩余)电流 (MicroLogic 7)
-
-
实时计算平均相电流
-
确定这些电气量(相电流、中性线电流、接地电流和剩余电流)的最大值和最小值
MicroLogic E(电能)脱扣单元:
-
以 rms 值实时测量瞬时线电压和瞬时相电压(如有)
-
根据电流和电压 rms 值计算相关电气量:
-
平均线电压和相电压(如有)
-
电流不平衡
-
线电压不平衡和相电压不平衡(如有)
-
质量指标:频率、THD(I) 和 THD(V)、以及功率因数 PF 和 cos ϕ 测量值
-
-
显示运行指标:象限、相位旋转和负载类型
-
确定这些电气量的最大值和最小值
采样方法使用谐波电流和电压的值,最多十五阶。采样周期为 512 毫秒。
电气量的实时值(无论是测量值还是计算值)每秒更新一次。
测量中性线电流
带 ENCT 选项的 MicroLogic 4 极或 3 极脱扣单元测量中性线电流:
-
对于 3 极脱扣单元,测量中性线电流时在中性线导体上增加电流互感器。有关电流互感器的信息,请参阅 LVPED217032EN ComPact NSX & NSXm 目录。
-
对于 4 极脱扣单元,中性线电流通过系统测量。
中性线电流的测量方法与相线电流的测量方法相同。
测量接地故障电流
利用相电流根据断路器配置来计算接地故障电流,如下表的前三行所示。接地故障电流使用电流互感器直接测得,该电流互感器位于互感器 SGR 接地点上。
断路器配置 |
Ig接地故障电流 |
---|---|
3P |
Ig= I1 + I2 + I3 |
4P |
Ig= I1 + I2 + I3 + IN |
3P+ ENCT |
Ig = I1 + I2 + I3 + IN (ENCT) |
3P 或 4P + SGR |
Ig = ISGR |
测量接地漏电电流 (MicroLogic 7)
接地漏电电流通过围绕三根相线或三根相线与中性线的嵌入式互感器测量。
测量相电压
带 ENVT 选项的 MicroLogic 4 极脱扣单元或 3 极脱扣单元(MicroLogic 5 和 6)测量相电压(或线对中心线电压)VAN、VBN 和 VCN:
-
对于 3 极脱扣单元,必须:
-
从 ENVT选项至中性线导体连接一根导线。
-
利用 EcoStruxure Power Commission 软件 (受密码保护) 或者通过使用通讯网络发送设置命令 (受密码保护) 的方式,来声明 ENVT 选项。
注: 在 MicroLogic 7 脱扣单元上,不能配置 ENVT 选项。 -
-
对于 4 极脱扣单元,相电压通过系统测量。
相电压的测量方法与线电压的测量方法相同。
计算平均电流和平均电压
MicroLogic 脱扣单元可计算:
测量电流和电压相位不平衡
MicroLogic 脱扣单元可计算各相的电流不平衡(3 个数值)。
电流不平衡是平均电流的百分比:
MicroLogic 脱扣单元可计算:
-
各相的线电压不平衡(3 个数值)
-
各相的相电压(如有)不平衡(3 个数值)
电压不平衡可表示为与电气量平均值比较的百分比 (Vavg):
最大值/最小值
MicroLogic A 和 E 脱扣单元实时确定当前时段内指定电气量所达到的最大 (MAX) 和最小 (MIN) 值。
MicroLogic A(电流)脱扣单元实时确定:
-
当前时段内各相所达到的最大 (MAX) 和最小 (MIN) 电流值。
-
所有相电流的最大值 (MAXMAX) 以及所有相电流的最小值 (MINMIN)。
MicroLogic E(电能)脱扣单元实时确定当前时段内以下分组电气量所达到的最大 (MAX) 和最小 (MIN) 值:
-
电流:相电流、中性线电流、剩余电流、平均电流以及电流不平衡
-
电压:线电压和相电压、平均电压以及电压不平衡
-
功率:总功率和各相功率(有功功率、无功功率、视在功率和失真功率)
-
总谐波失真:电流和电压的总谐波失真 THD
-
频率
-
所有相电流的最大值 (MAXMAX) 以及所有相电流的最小值 (MINMIN)。
某组的当前时段始于该组中其中一个最大值的最后一次复位(参见以下信息)。
复位最大值/最小值
可以通过以下方式复位组中的最大值和最小值:
-
利用通讯网络通过发送复位命令 (受密码保护)
-
在 FDM121显示器上 (受密码保护)
使用菜单,在键盘上对以下组执行组中最大值和最小值复位:
-
电流
-
电压
-
功率
仅显示最大值,但最大值和最小值都已被复位。