DOCA0141ZH-03

分配给报警的 SDxSDTAM 模块输出的操作

简介

SDx 模块上的两个输出可以藉由 EcoStruxure Power Commission 软件分配给两个报警。它们在以下报警出现(或结束)时被激活(或禁用):

用于电机馈电器应用的 SDTAM模块上的两个输出无法被配置:

  • 输出 1 被分配用于电机过热故障指示

  • 输出 2 用于断开接触器

有关 SDxSDTAM 模块的更多信息,请参阅 DOCA0140ZH ComPact NSX - 断路器和隔离开关 100–630 A - 用户指南

SDx模块输出的分配

可以将脱扣、故障和维护事件下的所有报警、以及与测量相关的所有报警分配给 SDx模块输出。

SDx 模块输出分配的出厂设置取决于模块上安装的 MicroLogic 脱扣单元的类型。

两个输出的缺省分配方式如下:

  • MicroLogic 5 脱扣单元:

    • 输出 1 为过热故障指示 (SDT)。

    • 输出 2 为长延时预警 (PAL Ir)。

  • MicroLogic 6 脱扣单元:

    • 输出 1 为配电应用的过热故障指示 (SDT)。

      对于电机馈电器应用,输出 1 为

    • 输出 2 为接地故障指示 (SDG)。

  • MicroLogic 集成有接地漏电保护功能的 7脱扣单元:

    • 输出 1 为过热故障指示 (SDT)。

    • 输出 2 为接地漏电指示 (SDV)。

SDx模块输出操作模式

SDx模块输出的操作模式设置为:

  • 非锁定

  • 锁定

  • 时延非锁定

  • 强制合闸

  • 强制分闸

非锁定模式下的操作

输出 (S) 位置遵循相关报警 (A) 切换。

A 报警:激活状态下为绿色,禁用状态下为白色

S 输出:高位置 = 已激活,低位置 = 已禁用

1 报警激活切换

2 报警禁用切换

锁定模式下的操作

输出 (S) 的位置遵循相关报警 (A) 的活动切换,并且无论报警状态为何,都保持锁定。

A 报警:激活状态下为绿色,禁用状态下为白色

S 输出:高位置 = 已激活,低位置 = 已禁用

1 报警激活切换

2 报警禁用切换

时延非锁定模式下的操作

输出 (S) 遵循相关报警 (A) 的激活状态切换。在一定时间延迟之后,无论报警状态为何,输出都回到禁用位置。

A 报警:激活状态下为绿色,禁用状态下为白色

S 输出:高位置 = 已激活,低位置 = 已禁用

1 报警激活切换

2 报警禁用切换

时间延迟的设置范围为 1–360 秒。缺省时间延迟设置为 5 秒。时延 EcoStruxure Power Commission 软件设置时间延迟。

强制分闸或合闸模式下的操作

在强制分闸模式下,无论报警状态为何,输出都保持在禁用位置。

在强制合闸模式下,无论报警状态为何,输出都保持在激活位置。

注: 这两种模式都可以用于调试或检查电气系统。

锁定模式确认

使用 MicroLogic 脱扣单元键盘,按两次 键,即可确认锁定模式。

A 报警:激活状态下为绿色,禁用状态下为白色

S 输出:高位置 = 已激活,低位置 = 已禁用

步骤

事件/操作

显示信息

1

报警激活

显示 Out1

2

报警禁止

仍显示 Out1 消息。

3

确认输出的激活位置(按两次 键,即可确认)

显示 OK

4

显示屏幕保护程序。

锁定模式的特殊功能

如果在报警仍处于活动状态时发出确认请求:

  • 对输出激活位置的确认将无效。

  • 能够执行键盘导航。

  • 屏幕保护程序回到 Out1 消息。

如果在锁定模式下与两个输出相关的两个报警都处于活动状态:

  • 屏幕上显示第一个报警消息 Out1(或者 Out2),直到报警被实际确认(在报警禁用后,输出激活位置被确认)。

  • 确认第一个报警后,屏幕显示第二个报警消息 Out2(或 Out1),直到第二个报警被确认。

  • 在两个确认完成后,再次显示屏幕保护程序。

SDTAM 模块输出的分配

输出 1 (SD2/OUT1) - 常开 - 分配用于电机过热故障指示。

输出 2 (SD4/OUT2) - 常闭 - 用于断开接触器。

在以下情况下,这些输出在断路器脱扣前 400 毫秒时激活:

  • 长延时保护

  • 相不平衡保护

  • 电机堵转保护 (MicroLogic 6 E-M)

  • 欠载保护 (MicroLogic 6 E-M)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?