DOCA0141FR-03

ComPact NSX400-630 - Protection de la distribution

MicroLogic 5.3 et 6.3 A ou E et 7.3 E

MicroLogic 5.3 et 6.3 A ou E et 7.3 E - 400 A

Déclenchement réflexe

MicroLogic 5.3 et 6.3 A ou E et 7.3 E - 630 A

Déclenchement réflexe

MicroLogic 6.3 A ou E (protection contre les défauts de terre)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?