Identificación del módulo BSCM
Identificación del producto
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0226 |
551 |
L |
– |
– |
INT16U |
15149 |
Identificación del producto = 15149 para el módulo BSCM. |
Identificador del módulo BSCM
El número de serie del módulo BSCM se compone de un máximo de 11 caracteres alfanuméricos con el formato siguiente: PPYYWWDnnnn.
-
PP = código de planta
-
YY = año de fabricación (05-99)
-
WW = semana de fabricación (01-53)
-
D = día de fabricación (1-7)
-
nnnn = número de secuencia (0001-9999)
Se necesita una solicitud de lectura de seis registros para leer el número de serie del módulo BSCM.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0227 |
552 |
L |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
‘PP’ |
|
0x0228 |
553 |
L |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
05-99 |
‘YY’ |
|
0x0229 |
554 |
L |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
01-53 |
‘WW’ |
|
0x022A |
555 |
L |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
1-7 |
‘Dn’ |
|
0x022B |
556 |
L |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
00-99 |
‘nn’ |
|
0x022C |
557 |
L |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
01-99 |
‘n’ (el carácter NULL termina el número de serie) |