DOCA0213FR-02

Introduction

Présentation

L'interface de communication Modbus SL IFM pour un disjoncteur permet de connecter une unité fonctionnelle intelligente (IMU) avec un disjoncteur ComPacT, PowerPacT ou MasterPacT à un réseau Modbus ligne série Modbus SL RS-485 à deux fils. Chaque disjoncteur a sa propre interface de communication IFM et une adresse Modbus correspondante.

Types d'interface de communication IFM

La référence de l'interface de communication IFM est LV434000. L'interface de communication IFM de référence LV434000 remplace complètement l'interface de communication IFM de référence TRV00210 ou STRV00210.

NOTE:
  • Les données de l'interface de communication IFM de référence LV434000 sont les mêmes que pour l'interface de communication IFM de référence TRV00210 ou STRV00210.

  • Les interfaces de communication IFM de référence TRV00210 ou STRV00210 ne sont pas compatibles avec les disjoncteurs MasterPacT MTZ.

Caractéristiques de l'interface de communication IFM

Les principales caractéristiques de l'interface de communication IFM sont les suivantes :

  • Une seule interface de liaison série Modbus fournie via

    • un connecteur RJ45

    • un accessoire de liaison empilable

  • Des commutateurs rotatifs sur l’IHM pour définir les adresses et l’option de verrouillage

  • Un bouton-poussoir dédié aux fonctionnalités de test

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?