DOCA0213FR-02

Introduction

Présentation

L'interface de communication IFE permet de connecter une unité fonctionnelle intelligente (IMU) avec un disjoncteur ComPacT, PowerPacT ou MasterPacT à un réseau Ethernet. Chaque disjoncteur dispose de sa propre interface de communication IFE et d'une adresse IP correspondante.

Types d'interface de communication IFE

Il existe deux types d'interface de communication IFE

  • Interface de communication Ethernet IFE pour un disjoncteur, référence LV434001

    Ce type d'interface de communication IFE est une interface Ethernet pour disjoncteurs ComPacT, PowerPacT et MasterPacT.

    NOTE: L'interface de communication IFE de référence LV434001 remplace complètement l'interface de communication IFE de référence LV434010. La référence LV434001 inclut la fonctionnalité RTC (horloge temps réel) et permet des connexions ULP jusqu'à 20 m (65,6 pi.). La référence LV434010 présentait une limite théorique de 5 m (16,4 pi.) sur la durée de vie de l'interface de communication IFE.
  • Serveur de tableau Ethernet IFE de référence LV434002

    Ce type d'interface de communication IFE est une interface Ethernet pour les disjoncteurs ComPacT, PowerPacT et MasterPacT et un serveur pour les appareils connectés à la ligne série Modbus SL.

    NOTE: Le serveur IFE de référence LV434002 remplace complètement le serveur IFE de référence LV434011. La référence LV434002 inclut la fonctionnalité RTC (horloge temps réel) et permet des connexions ULP jusqu'à 20 m (65,6 pi.). La référence LV434011 présentait une limite théorique de 5 m (16,4 pi.) sur la durée de vie du serveur IFE.

Caractéristiques de l'interface de communication IFE

Les principales caractéristiques de l'interface de communication IFE sont les suivantes :

  • Double port Ethernet pour la connexion en chaînage simple

  • Service Web de profil d'équipement pour la détection de l'interface de communication IFE sur le réseau local ((LAN))

  • Conformité ULP pour la localisation de l'interface de communication IFE dans le tableau électrique

  • Interface Ethernet pour disjoncteurs ComPacT, PowerPacT et MasterPacT

  • Serveur pour les équipements Modbus SL connectés (uniquement pour le serveurIFE de référence LV434002)

  • Pages web de configuration intégrées

  • Pages web de surveillance intégrées

  • Pages web de contrôle intégrées

  • Fonctionnalité intégrée de notification d'alarme par e-mail pour les disjoncteurs connectés à l'interface de communication IFE.

NOTE: Le commutateur intégré de l'interface de communication IFE ne prend pas en charge la topologie en anneau car il est dépourvu de la fonctionnalité de protection de bouclage.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?