Paramètres réseau IP
Paramètres réseau
|
Adresse |
Registre |
L/E |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x27FF–0x2800 |
10240-10241 |
L |
– |
INT32 |
0–1 |
Mode de configuration du réseau :
|
Paramètres IPv4
|
Adresse |
Registre |
L/E |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2823–0x2824 |
10276-10277 |
L-EC |
– |
INT32U |
0-2 |
Mode d'acquisition d'adresse IPv4, défini à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission :
|
|
0x2825–0x2826 |
10278-10279 |
L |
– |
INT32U |
– |
Etat de l'acquisition des adresses IPv4 :
|
|
0x2827–0x2828 |
10280-10281 |
L-EC |
– |
INT32U |
– |
Adresse IPv4 de l'interface de communication IFE Exemple : 169.254.1.1 Registre 10280 = 0xA9FE Registre 10281 = 0x0101 |
|
0x2829–0x282A |
10282-10283 |
L-EC |
– |
INT32U |
– |
Masque de sous-réseau IPv4 Exemple : 255.255.0.0 Registre 10282 = 0xFFFF Registre 10283 = 0x0000 |
|
0x282B–0x282C |
10284-10285 |
L-EC |
– |
INT32U |
– |
Adresse IPv4 de passerelle par défaut Exemple : 169.154.1.1 Registre 10284 = 0xA9FE Registre 10285 = 0x0101 |
|
0x282D–0x2846 |
10286–10311 |
– |
– |
– |
– |
Réservé |