DOCA0213FR-02

Description du matériel

Description générale

A Bornier d'alimentation 24 VCC

B Commutateurs rotatifs d'adresse Modbus

C Voyant d'état du trafic Modbus

D Commutateur de verrouillage Modbus

E Voyant d'état ULP

F Bouton de test

G Verrouillage mécanique

H Code QR pour informations produit

I Port Modbus-SL RJ45

J Accessoire de liaison empilable (TRV00217, en option)

K 2 ports ULP RJ45

Pour plus d'informations sur l'installation, consultez l'instruction de service disponible sur le site Web de Schneider Electric : NVE85393.

Montage

L'interface de communication IFM est un dispositif pour montage sur rail DIN. L'accessoire de liaison permet l'interconnexion de plusieurs interfaces de communication IFM sans câblage supplémentaire.

Alimentation 24 VCC

L'interface de communication IFM doit toujours être alimentée en 24 VCC :

  • Les interfaces de communication IFM liées à un serveur IFE sont alimentées par ce dernier et il n'est pas nécessaire de les alimenter séparément.

  • Si des interfaces de communication IFM sont empilées sans serveur IFE, une seule des interfaces de communication IFM doit être alimentée en 24 VCC.

  • Une interface de communication IFM unique doit être alimentée en 24 VCC.

Il est recommandé d'utiliser une alimentation homologuée/approuvée UL à tension limitée/courant limité ou une alimentation de classe 2 avec 24 VCC et 3 A maximum.

NOTE: Pour les raccordements d'alimentation 24 VCC, utilisez uniquement des conducteurs en cuivre.

Commutateurs rotatifs d'adresse Modbus

L'interface de communication IFM porte l'adresse Modbus de l'IMU à laquelle elle est connectée. Pour plus d'informations sur l'IMU, consultez le document DOCA0093•• Guide utilisateur du système ULP.

Définissez l'adresse Modbus à l'aide des deux commutateurs rotatifs d'adresse situés en face avant de l'interface de communication IFM.

La plage d'adresses va de 1 à 99. L'adresse 0 ne doit pas être utilisée, car elle est réservée aux commandes de diffusion.

L'interface de communication IFM est initialement configurée avec l'adresse 99.

Exemple de configuration des commutateurs rotatifs d'adresse pour l'adresse 21 :

Voyant d’état du trafic Modbus

Le voyant d'état du trafic Modbus fournit à l'utilisateur des informations sur le trafic transmis ou reçu par le module IMU sur le réseau Modbus.

  • Lorsque les commutateurs rotatifs d'adresse Modbus indiquent la valeur 0, le voyant jaune s'allume en continu.

  • Lorsque les commutateurs rotatifs d'adresse Modbus indiquent une valeur comprise entre 1 et 99, le voyant s'allume lors de la transmission et de la réception des messages et il reste éteint le reste du temps.

Commutateur de verrouillage Modbus

Le commutateur de verrouillage Modbus en face avant de l'interface de communication IFM permet d'activer ou de désactiver l'envoi de commandes de contrôle à distance via le réseau Modbus vers l'interface de communication IFMelle-même et vers les autres modules de l'IMU.

  • Si la flèche pointe vers le cadenas ouvert (réglage d'usine), les commandes de contrôle à distance sont activées.

  • Si la flèche pointe vers le cadenas fermé, les commandes de contrôle à distance sont désactivées.

    Les seules commandes de contrôle à distance qui sont activées même si la flèche pointe vers le cadenas fermé sont les commandes de réglage de l'heure absolue et d'obtention de l'heure actuelle.

NOTE: Pour les serveurs d'interface de communication IFM connectés à un serveur de tableau Ethernet IFE, le commutateur de verrouillage de l'interface de communication IFE ne désactive pas les commandes de contrôle à distance dans l'interface de communication IFM.

Bouton de test

Le bouton de test permet de tester la connexion entre tous les modules ULP connectés à l'interface de communication IFM.

Une pression sur le bouton de test lance le test de connexion durant 15 secondes.

Pendant le test, tous les modules ULP continuent de fonctionner normalement.

Voyant d'état ULP

Le voyant jaune d'état ULP indique le mode du module ULP.

Voyant d'état ULP

Mode

Action

Nominal

Aucune

Conflit

Supprimer le module ULP excédentaire

Dégradé

Remplacer l'interface de communication IFM lors de la prochaine opération de maintenance

Test

Aucune

Conflit de micrologiciel non critique

Utiliser le logiciel EcoStruxure Power Commission pour vérifier le firmware et la compatibilité matérielle et suivre les actions recommandées.

Conflit de matériel non critique

Conflit de configuration

Installer les fonctionnalités manquantes

Conflit de micrologiciel critique

Utiliser le logiciel EcoStruxure Power Commission pour vérifier le firmware et la compatibilité matérielle et suivre les actions recommandées.

Conflit de matériel critique

Arrêt

Remplacer l'interface de communication IFM.

Hors tension

Vérifier l'alimentation électrique

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?