Entrées numériques
Mappage des registres des entrées numériques
Chaque description d'entrée numérique est composée de 80 registres. L'ordre et la description des entrées numériques 2, 3, 4, 5 et 6 sont les mêmes que pour l'entrée numérique 1.
|
Module IO |
Numéro d'entrée numérique |
Adresses d'entrée numérique |
Registres d'entrée numérique |
|---|---|---|---|
|
IO 1 |
I1 |
0x3669–0x36B8 |
13930–14009 |
|
I2 |
0x36B9–0x3708 |
14010–14089 |
|
|
I3 |
0x3709–0x3758 |
14090–14169 |
|
|
I4 |
0x3759–0x37A8 |
14170–14249 |
|
|
I5 |
0x37A9–0x37F8 |
14250–14329 |
|
|
I6 |
0x37F9–0x3848 |
14330–14409 |
|
|
IO 2 |
I1 |
0x4221–0x4270 |
16930–17009 |
|
I2 |
0x4271–0x42C0 |
17010–17089 |
|
|
I3 |
0x42C1–0x4310 |
17090–17169 |
|
|
I4 |
0x4311–0x4360 |
17170–17249 |
|
|
I5 |
0x4361–0x43B0 |
17250–17329 |
|
|
I6 |
0x43B1–0x4400 |
17330–17409 |
Registres de l'entrée numérique 1 pour IO 1
L'ordre et la description des registres de l'entrée numérique 1 de IO 2 sont les mêmes que pour IO 1 :
|
Adresse |
Registre |
L/E |
Unité |
Type |
Plage |
Bit |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3669 |
13930 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Qualité de chaque bit du registre 13931 :
|
|
0x366A |
13931 |
L |
– |
INT16U |
– |
0 |
Etat de l'entrée numérique :
|
|
1 |
Etat de forçage de l'entrée numérique
|
||||||
|
2-15 |
Réservé |
||||||
|
0x366B–0x366E |
13932–13935 |
L |
– |
DATETIME |
– |
– |
Horodatage de la dernière transition d'entrée :
Valide si le type de signal d'entrée correspond à une entrée numérique normale (non valide pour les impulsions d'entrée numérique). |
|
0x366F–0x3670 |
13936–13937 |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x3671–0x3672 |
13938–13939 |
L |
– |
INT32U |
0–4294967294 |
– |
Valeur du compteur d'entrée Ce compteur s'incrémente pour chaque front montant rencontré au niveau de l'entrée. Valide si le type de signal d'entrée correspond à une entrée numérique normale. |
|
0x3673–0x3676 |
13940–13943 |
L |
– |
DATETIME |
– |
– |
Horodatage de la dernière préconfiguration/réinitialisation du compteur de changements d'état de l'entrée Valide si le type de signal d'entrée correspond à une entrée numérique normale. |
|
0x3677–0x3678 |
13944–13945 |
L |
– |
INT32U |
0–4294967294 |
– |
Nombre d'impulsions reçues Valide si le type de signal d'entrée correspond à des impulsions d'entrée numérique. |
|
0x3679–0x367C |
13946–13949 |
L |
– |
INT64 |
– |
– |
Valeur de consommation réinitialisable Valeur = poids de l'impulsion x nombre d'impulsions reçues Valide si le type de signal d'entrée correspond à des impulsions d'entrée numérique. |
|
0x367D–0x3680 |
13950–13953 |
L |
– |
INT64 |
– |
– |
Valeur de consommation non réinitialisable cumulée Valide si le type de signal d'entrée correspond à des impulsions d'entrée numérique. |
|
0x3681–0x3684 |
13954–13957 |
L |
– |
DATETIME |
– |
– |
Horodatage de la dernière réinitialisation de la valeur de consommation réinitialisable Valide si le type de signal d'entrée correspond à des impulsions d'entrée numérique. |
|
0x3685–0x3686 |
13958–13959 |
L |
W |
FLOAT32 |
– |
– |
Calcul de puissance Valide si
|
|
0x3687–0x369E |
13960–13983 |
L |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
– |
– |
Identification de l'entrée numérique codée sur 45 caractères ASCII(1) |
|
0x369F–0x36A0 |
13984–13985 |
L |
s |
FLOAT32 |
0,003–1 |
– |
Temps de filtrage de l'entrée numérique 1 |
|
0x36A1 |
13986 |
L |
– |
INT16U |
0–1 |
– |
Type de contact d'entrée(1)
|
|
0x36A2 |
13987 |
L |
– |
INT16U |
0–1 |
– |
Type de signal d'entrée(1)
|
|
0x36A3 |
13988 |
L |
– |
INT16U |
0–1 |
– |
Polarité des impulsions(1)
Valide si le type de signal d'entrée correspond à des impulsions d'entrée numérique. |
|
0x36A4 |
13989 |
L |
– |
INT16U |
1–4 |
– |
Unité d'impulsion(1)
Valide si le type de signal d'entrée correspond à des impulsions d'entrée numérique. |
|
0x36A5–0x36A6 |
13990–13991 |
L |
– |
FLOAT32 |
1–16777215 |
– |
Poids d'impulsion(1) (2) Valide si le type de signal d'entrée correspond à des impulsions d'entrée numérique. Réglage usine = 1,0. |
|
0x36A7–0x36A8 |
13992–13993 |
L |
– |
INT32U |
1–4294967294 |
– |
Valeur de seuil du compteur d'entrée(1) Valide si le type de signal d'entrée correspond à une entrée numérique normale. Réglage usine = 5000. |
|
0x36A9–0x36B8 |
13994–14009 |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
(1) Valeur définie à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission. (2) Exemples :
|
|||||||