Comandos de aplicación
Preajustar contadores de zócalo/cajón
Los valores de contador de zócalo/cajón se pueden leer en los registros de gestión de zócalo.
Para preajustar los contadores de zócalo o cajón, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
41352 |
Código de comando = 41352 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
16 |
Número de parámetros (bytes) = 16 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
– |
Destino =
|
|
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
INT16U |
0-65535 |
Restablecimiento/preajuste de contador conectado:
|
|
0x1F46 |
8007 |
– |
INT16U |
0-65535 |
Restablecimiento/preajuste de contador desconectado:
|
|
0x1F47 |
8008 |
– |
INT16U |
0-65535 |
Restablecimiento/preajuste de contador de prueba:
|
Preajustar temporizadores de reengrasado
Para preajustar los temporizadores de reengrasado, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
41353 |
Código de comando = 41353 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
18 |
Número de parámetros (bytes) = 18 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
– |
Destino =
|
|
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador |
|
0x1F45-0x1F46 |
8006-8007 |
– |
INT16U |
– |
Tiempo de funcionamiento desde el último mantenimiento de engrasado
|
|
0x1F47-0x1F48 |
8008-8009 |
INT32U |
– |
Tiempo de funcionamiento desde el último movimiento en el bastidor en posición (temporización desde la última desconexión)
|
Control de luces
El estado del comando de luces se puede leer en los registros de control de luces.
Para controlar las luces, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
42120 |
– |
Código de comando = 42120 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
13 |
– |
Número de parámetros (bytes) = 13 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
– |
– |
Destino = IO 1: 8193 (0x2001) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
– |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
– |
Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
INT16U |
– |
– |
MSB: State |
|
0 |
|
|||||
|
1 |
|
|||||
|
– |
LSB = Temporizador (MSB) 1-54000 segundos (si el bit 1 tiene estado establecido) Cualquier valor 0-0xffff (si el bit 1 tiene estado restablecido) |
|||||
|
0x1F46 |
8007 |
– |
INT16U |
– |
– |
MSB = Temporizador (LSB) De 1 a 54.000 segundos (si el bit 1 tiene estado establecido) Cualquier valor 0-0xffff (si el bit 1 tiene estado restablecido) LSB = 0 (no se utiliza) |
Control de carga
El estado del comando de carga se puede leer en los registros de control de carga.
Para controlar la carga, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
42376 |
– |
Código de comando = 42376 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
13 |
– |
Número de parámetros (bytes) = 13 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
– |
– |
Destino = IO 1: 8193 (0x2001) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
– |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43-0x1F44 |
8004-8005 |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
– |
Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
INT16U |
– |
– |
MSB: State |
|
0 |
|
|||||
|
1 |
|
|||||
|
– |
LSB = Temporizador (MSB) 1-54000 segundos (si el bit 1 tiene estado establecido) Cualquier valor 0-0xffff (si el bit 1 tiene estado restablecido) |
|||||
|
0x1F46 |
8007 |
– |
INT16U |
– |
– |
MSB = Temporizador (LSB) 1-54000 segundos (si el bit 1 tiene estado establecido) Cualquier valor 0-0xffff (si el bit 1 tiene estado restablecido) |
|
– |
LSB = 0 (no se utiliza) |
Preajustar contadores de impulsos de entrada
Para preajustar los contadores de impulsos, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
42888 |
Código de comando = 42888 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
34 |
Número de parámetros (bytes) = 34 NOTA: El número de parámetros
corresponde al número de bytes de los 17 registros 8001–8015
y 8022–8023. Los bytes de los registros 8016–8021 no
se cuentan como parámetros de comandos.
|
|
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
– |
Destino =
|
|
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador |
|
0x1F45- 0x1F46 |
8006- 8007 |
– |
INT32U |
0-4294967295 |
Restablecimiento/preajuste de contador de impulsos I1:
|
|
0x1F47– 0x1F48 |
8008– 8009 |
– |
INT32U |
0-4294967295 |
Restablecimiento/preajuste de contador de impulsos I2:
|
|
0x1F49- 0x1F4A |
8010- 8011 |
– |
INT32U |
0-4294967295 |
Restablecimiento/preajuste de contador de impulsos I3:
|
|
0x1F4B– 0x1F4C |
8012– 8013 |
– |
INT32U |
0-4294967295 |
Restablecimiento/preajuste de contador de impulsos I4:
|
|
0x1F4D– 0x1F4E |
8014– 8015 |
– |
INT32U |
0-4294967295 |
Restablecimiento/preajuste de contador de impulsos I5:
|
|
0x1F4F |
8016 |
– |
– |
– |
Se debe ajustar a 0 (ajuste de fábrica). |
|
0x1F50 |
8017 |
– |
– |
– |
Se debe ajustar a 8019 (ajuste de fábrica). |
|
0x1F51 |
8018 |
– |
– |
– |
Se debe ajustar a 8020 (ajuste de fábrica). |
|
0x1F52 |
8019 |
– |
– |
– |
Se debe ajustar a 8021 (ajuste de fábrica). |
|
0x1F53 |
8020 |
– |
– |
– |
Se debe ajustar a 0. |
|
0x1F54 |
8021 |
– |
– |
– |
Se debe ajustar a 0. |
|
0x1F55– 0x1F56 |
8022– 8023 |
– |
INT32U |
0-4294967295 |
Restablecimiento/preajuste de contador de impulsos I6:
|
Preajustar contadores de umbral de temperatura de panel
Para preajustar los contadores de temperatura del panel, ajuste los registros de comandos de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
INT16U |
42889 |
Código de comando = 42889 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
INT16U |
16 |
Número de parámetros (bytes) = 16 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
INT16U |
– |
Destino =
|
|
0x1F42 |
8003 |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
INT16U |
0-65535 |
Restablecimiento/preajuste de contador de umbral de temperatura de panel 1:
|
|
0x1F46 |
8007 |
– |
INT16U |
0-65535 |
Restablecimiento/preajuste de contador de umbral de temperatura de panel 2:
|
|
0x1F47 |
8008 |
– |
INT16U |
0-65535 |
Restablecimiento/preajuste de contador de umbral de temperatura de panel 3:
|