Lista de comandos y códigos de error del módulo BSCM
Lista de comandos
En la tabla siguiente se enumeran los comandos disponibles del módulo BSCM, sus códigos de comando correspondientes y los perfiles de usuario. Siga los procedimientos de ejecución de comandos.
|
Comando |
Código de comando |
Perfil de usuario |
|---|---|---|
|
Abrir el interruptor automático Abrir el interruptor automático |
904 |
Administrador u operador |
|
Cerrar el interruptor automático Cerrar el interruptor automático |
905 |
Administrador u operador |
|
Restablecer el interruptor automático Restablecer el interruptor automático |
906 |
Administrador u operador |
|
Habilitar/inhibir orden de cierre Habilitar/inhibir una orden de cierre de interruptor automático |
910 |
Administrador u operador |
|
Habilitar/deshabilitar restablecimiento automático Habilitar/deshabilitar restablecimiento automático |
42636 |
Administrador |
|
Habilitar/deshabilitar restablecimiento incluso si SDE Habilitar/deshabilitar el restablecimiento incluso si SDE |
42637 |
Administrador |
|
Preajustar contadores Preajustar contadores |
42638 |
Administrador |
|
Configurar umbrales Configurar umbrales |
42639 |
Administrador |
Códigos de error
Los códigos de error generados por los comandos del módulo BSCM se devuelven en el registro 8021. Además de los códigos de error genéricos, los comandos BSCM generan los códigos de error siguientes:
|
Código de error |
Descripción |
|---|---|
|
4363 (0x110B) |
El módulo BSCM está fuera de servicio. |
|
4503 (0x1197) |
El interruptor automático se ha disparado. Debe restablecerse antes del comando. |
|
4504 (0x1198) |
El interruptor automático ya está cerrado. |
|
4505 (0x1199) |
El interruptor automático ya está abierto. |
|
4506 (0x119A) |
El interruptor automático ya está restablecido. |
|
4507 (0x119B) |
El actuador está en modo manual. No se permiten los comandos a distancia. |
|
4508 (0x119C) |
El actuador no está presente. |
|
4510 (0x119E) |
Aún sigue ejecutándose un comando anterior. |
|
4511 (0x119F) |
El comando de restablecimiento está prohibido cuando se ha establecido SDE. |
|
4512 (0x11A0) |
Orden de inhibición de cierre habilitada. |
Cualquier otro código de error positivo indica un error interno.