Comandos de sucesos
Confirmar una salida con enclavamiento
El usuario puede leer los parámetros de salidas del módulo SDx en el registro 9801 a 9810 Configuración del módulo SDx.
Para confirmar una salida con enclavamiento, el usuario debe configurar los registros de comandos de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
46216 |
Código de comando = 46216 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
Número de parámetros (bytes) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
Destino = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
Contraseña del comando: Contraseña de perfil de usuario del administrador u operador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
1-2 |
1 = relé 1, 2 = relé 2 |
Confirmar un disparo
Para confirmar un disparo, el usuario debe configurar los registros de comandos de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
46217 |
Código de comando = 46217 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
10 |
Número de parámetros (bytes) = 10 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
Destino = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador |