DOCA0213FR-02

Mesures en temps réel

Description générale

Les mesures en temps réel sont actualisées toutes les secondes. Les mesures en temps réel incluent :

  • Tension et déséquilibre des tensions

  • Courant et déséquilibre des courants

  • Puissance active, réactive, apparente et de distorsion

  • Puissance réactive avec harmonique

  • Facteur de puissance et facteur de puissance de la fondamentale

  • la fréquence

  • THD (distorsion harmonique totale)

Tension

Registre = 0 si la tension < 25 V.

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

Description

0x03E7

1 000

R

1

V

INT16U

0–850

Tension phase à phase efficace U12

0x03E8

1001

R

1

V

INT16U

0–850

Tension phase à phase efficace V23

0x03E9

1002

R

1

V

INT16U

0–850

Tension phase à phase efficace V31

0x03EA

1003

R

1

V

INT16U

0–850

Tension phase à neutre efficace V1N(1)

0x03EB

1004

R

1

V

INT16U

0–850

Tension phase à neutre efficace V2N(1)

0x03EC

1005

R

1

V

INT16U

0–850

Tension phase à neutre efficace V3N(1)

0x03ED

1006

R

1

V

INT16U

0–850

Moyenne arithmétique de U12, V23 et V31 : (U12 + V23 + V31) / 3 = Vmoy L-L

0x03EE

1007

R

1

V

INT16U

0–850

Moyenne arithmétique de V1N, V2N et V3N : (V1N + V2N + V3N) / 3 = Vmoy L-N (1)

0x0478

1145

R

1

V

INT16U

0–850

Vmax : maximum de U12, V23 et V31 (2)

0x0479

1146

R

1

V

INT16U

0–850

Vmin : minimum de U12, V23 et V31 (2)

(1) Cette valeur est indisponible pour l'application moteur et inaccessible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système.

(2) Cette valeur est réinitialisable avec la commande Réinitialiser minimum/maximum. Consultez la section Réinitialiser minimum/maximum.

Déséquilibre en tension

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

Description

0x03EF

1008

R

10

%

INT16U

-1000–+1000

Déséquilibre de la tension phase à phase U12 par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-phase

0x03F0

1009

R

10

%

INT16U

-1000–+1000

Déséquilibre de la tension phase à phase V23 par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-phase

0x03F1

1010

R

10

%

INT16U

-1000–+1000

Déséquilibre de la tension phase à phase V31 par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-phase

0x03F2

1011

R

10

%

INT16U

-1000–+1000

Déséquilibre de la tension phase-neutre V1N par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-neutre (1)

0x03F3

1012

R

10

%

INT16U

-1000–+1000

Déséquilibre de la tension phase-neutre V2N par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-neutre (1)

03x0F4

1013

R

10

%

INT16U

-1000–+1000

Déséquilibre de la tension phase-neutre V3N par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-neutre (1)

0x03F5

1014

R

10

%

INT16U

-1000–+1000

Valeur maximale du déséquilibre des tensions phase à phase des registres 1008, 1009 et 1010) (2)

03x0F6

1015

R

10

%

INT16U

-1000–+1000

Valeur maximum du déséquilibre des tensions phase-neutre des registres 1011, 1012 et 1013 (1)(2)

(1) Cette valeur est indisponible pour l'application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système.

(2) Cette valeur est réinitialisable avec la commande Réinitialiser minimum/maximum. Consultez la section Réinitialiser minimum/maximum.

Courant

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

Description

0x03F7

1016

R

1

A

INT16U

0–20xIn

Courant efficace sur la phase  1 : I1

0x03F8

1017

R

1

A

INT16U

0–20xIn

Courant efficace sur la phase  2 : I2

0x03F9

1018

R

1

A

INT16U

0–20xIn

Courant efficace sur la phase 3 : I3

0x03FA

1019

R

1

A

INT16U

0–20xIn

Courant efficace sur le neutre : IN (Enfoncé) (1)

0x03FB

1020

R

1

A

INT16U

0–20xIn

Maximum de I1, I2, I3 et IN (Enfoncé) (2)

0x03FC

1021

R

1

%Ig

INT16U

0–20xIn

Courant de défaut de terre

0x03FD

1022

R

1

mA

INT16U

0–20xIn

Courant de fuite à la terre

0x0401

1026

R

1

A

INT16U

0–20xIn

Minimum de I1, I2 et I3 (2)

0x0402

1027

R

1

A

INT16U

0–20xIn

Moyenne arithmétique de I1, I2 et I3 : (I1 + I2 + I3) / 3 = Imoy

(1) Cette valeur est indisponible pour l'application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31 ou 40. Consultez la section Type de système.

(2) Cette valeur est réinitialisable avec la commande Réinitialiser minimum/maximum. Consultez la section Réinitialiser minimum/maximum.

Déséquilibre des courants

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

Description

0x0403

1028

R

10

%

INT16

-1000–+1000

Déséquilibre du courant I1 par rapport à la moyenne arithmétique des courants de phase

0x0404

1029

R

10

%

INT16

-1000–+1000

Déséquilibre du courant I2 par rapport à la moyenne arithmétique des courants de phase

0x0405

1030

R

10

%

INT16

-1000–+1000

Déséquilibre du courant I3 par rapport à la moyenne arithmétique des courants de phase

0x0406

1031

R

10

%

INT16

-1000–+1000

Déséquilibre du courant IN (Enfoncé) par rapport à la moyenne arithmétique des courants de phase (1)

0x0407

1032

R

10

%

INT16

-1000–+1000

Valeur maximum du déséquilibre des courants des registres 1028, 1029 et 1030 (2)

(1) Cette valeur est indisponible pour l'application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31 ou 40. Consultez la section Type de système.

(2) Cette valeur est réinitialisable avec la commande Réinitialiser minimum/maximum. Consultez la section Réinitialiser minimum/maximum.

Puissance active

Le signe de la puissance active dépend de la configuration du registre 3316. Consultez la section Signe de la puissance.

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

Description

0x0409

1034

R

10

kW

INT16

-10000–+10000

Puissance active sur la phase 1 : P1 (1)

0x040A

1035

R

10

kW

INT16

-10000–+10000

Puissance active sur la phase 2 : P2 (1)

0x040B

1036

R

10

kW

INT16

-10000–+10000

Puissance active sur la phase 3 : P3 (1)

0x040C

1037

R

10

kW

INT16

-30000–+30000

Puissance active totale : Ptot

(1) Cette valeur est indisponible pour l'application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système.

Puissance réactive

Le signe de la puissance réactive dépend de la configuration du registre 3316 Signe de la puissance.

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

Description

0x040D

1038

R

10

kVAR

INT16

-10000–+10000

Puissance réactive sur la phase 1 : Q1 (1)

0x040E

1039

R

10

kVAR

INT16

-10000–+10000

Puissance réactive sur la phase 2 : Q2 (1)

040x0F

1040

R

10

kVAR

INT16

-10000–+10000

Puissance réactive sur la phase 3 : Q3 (1)

0x0410

1041

R

10

kVAR

INT16

-30000–+30000

Puissance réactive totale : Qtot

(1) Cette valeur est indisponible pour l'application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système.

Puissance apparente

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

Description

0x0411

1042

R

10

kVAR

INT16

0–10000

Puissance apparente fondamentale sur la phase 1 : S1 (1)

0x0412

1043

R

10

kVAR

INT16

0–10000

Puissance apparente fondamentale sur la phase 2 : S2 (1)

0x0413

1044

R

10

kVAR

INT16

0–10000

Puissance apparente fondamentale sur la phase 3 : S3 (1)

0x0414

1045

R

10

kVAR

INT16

0–30000

Puissance apparente totale : Stot

(1) Cette valeur est indisponible pour l'application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système.

Facteur de puissance

Le signe du facteur de puissance dépend de la configuration du registre 3318 Signe du facteur de puissance.

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

Description

0x0415

1046

R

100

INT16

-100–+100

Facteur de puissance sur la phase 1 : PF1 (1)

0x0416

1047

R

100

INT16

-100–+100

Facteur de puissance sur la phase 2 : PF2 (1)

0x0417

1048

R

100

INT16

-100–+100

Facteur de puissance sur la phase 3 : PF3 (1)

0x0418

1049

R

100

INT16

-100–+100

Facteur de puissance total : PF

(1) Cette valeur est indisponible pour l'application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système.

Facteur de puissance fondamentale (cosϕ)

Le signe du facteur de puissance fondamentale (cosϕ) dépend de la configuration du registre 3318 Signe du facteur de puissance.

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

Description

0x0419

1050

R

100

INT16

-100–+100

Facteur de puissance fondamentale sur la phase  1 : cosϕ 1 (1)

0x041A

1051

R

100

INT16

-100–+100

Facteur de puissance fondamentale sur la phase  2 : cosϕ 2 (1)

0x041B

1052

R

100

INT16

-100–+100

Facteur de puissance fondamentale sur la phase 3 : cosϕ3 (1)

0x041C

1053

R

100

INT16

-100–+100

Facteur de puissance fondamentale total : cosφ

(1) Cette valeur est indisponible pour l'application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système.

Fréquence

Lorsque le déclencheur MicroLogic ne peut pas calculer la fréquence, il renvoie le message Not Evaluated = 32768 (0x8000).

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

Description

0x041D

1054

R

10

Hz

INT16U

150–4400

Fréquence du système : F

Puissance réactive fondamentale

Le signe de la puissance réactive dépend de la configuration du registre 3316 Signe de la puissance.

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

Description

0x0437

1080

R

10

kVAR

INT16

-10000–+10000

Puissance réactive fondamentale sur la phase 1 : Q1 Fond (1)

0x0438

1081

R

10

kVAR

INT16

-10000–+10000

Puissance réactive fondamentale sur la phase 2 : Q2 Fond (1)

0x0439

1082

R

10

kVAR

INT16

-10000–+10000

Puissance réactive fondamentale sur la phase 3 : Q3 Fond (1)

0x043A

1083

R

10

kVAR

INT16

-10000–+10000

Puissance réactive fondamentale totale : Qtot fond

(1) Cette valeur est indisponible pour l'application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système.

Puissance de distorsion

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

Description

043x0F

1088

R

10

kVAR

INT16U

0–10000

Puissance de distorsion sur la phase 1 : D1 (1)

0x0440

1089

R

10

kVAR

INT16U

0–10000

Puissance de distorsion sur la phase 2 : D2 (1)

0x0441

1090

R

10

kVAR

INT16U

0–10000

Puissance de distorsion sur la phase3 : D3 (1)

0x0442

1091

R

10

kVAR

INT16U

0–10000

Puissance de distorsion totale : Dtot

(1) Cette valeur est indisponible pour l'application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système.

Distorsion harmonique totale (THD)

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

Description

0x0443

1092

R

10

%

INT16U

0–32766

Distorsion harmonique totale (THD) de U12 par rapport à la fondamentale

0x0444

1093

R

10

%

INT16U

0–32766

Distorsion harmonique totale (THD) de V23 par rapport à la fondamentale

0x0445

1094

R

10

%

INT16U

0–32766

Distorsion harmonique totale (THD) de V31 par rapport à la fondamentale

0x0446

1095

R

10

%

INT16U

0–32766

Distorsion harmonique totale (THD) de V1N en fonction de la fondamentale (1)

0x0447

1096

R

10

%

INT16U

0–32766

Distorsion harmonique totale (THD) de V2N en fonction de la fondamentale (1)

0x0448

1097

R

10

%

INT16U

0–32766

Distorsion harmonique totale (THD) de V3N en fonction de la fondamentale (1)

0x0449

1098

R

10

%

INT16U

0–32766

Distorsion harmonique totale (THD) de I1 par rapport à la fondamentale

0x044A

1099

R

10

%

INT16U

0–32766

Distorsion harmonique totale (THD) de I2 par rapport à la fondamentale

0x044B

1100

R

10

%

INT16U

0–32766

Distorsion harmonique totale (THD) de I3 par rapport à la fondamentale

(1) Cette valeur est indisponible pour l'application moteur et lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système.

Image thermique du moteur

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

Description

0x0477

1144

R

1

%

INT16U

0–32766

Image Ith

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?