Historial de disparos
Descripción general
En los registros del historial de disparos se describen los últimos 17 disparos. El formato del historial de disparos corresponde a una serie de 17 registros. Cada registro está compuesto por siete registros que describen un disparo.
Los registros del historial de disparos devuelven 32768 (0x8000) cuando no se utilizan.
Número de registro de disparo
Se necesita una solicitud de lectura de 7x(n) registros para leer los últimos n registros de disparo, donde 7 es el número de registros de cada registro de disparo.
Por ejemplo, se necesita una solicitud de lectura de 7 x 4 = 28 registros para leer los últimos 4 registros de disparos del historial de disparos:
-
Los siete primeros registros describen el primer registro de disparo (disparo más reciente).
-
Los siete registros siguientes describen el segundo registro de disparo.
-
Los siete últimos registros describen el tercer registro de disparo.
-
Los últimos siete registros describen el cuarto registro de disparo.
|
Dirección |
Registro |
Descripción |
|---|---|---|
|
0x238B–0x2391 |
9100-9106 |
Registro de disparo 1 (disparo más reciente) |
|
0x2392–0x2398 |
9107-9113 |
Registro de disparo 2 |
|
0x2399–0x239F |
9114-9120 |
Registro de disparo 3 |
|
0x23A0–0x23A6 |
9121-9127 |
Registro de disparo 4 |
|
0x23A7–0x23AD |
9128-9134 |
Registro de disparo 5 |
|
0x23AE–0x23B4 |
9135-9141 |
Registro de disparo 6 |
|
0x23B5–0x23BB |
9142-9148 |
Registro de disparo 7 |
|
0x23BC–0x23C2 |
9149-9155 |
Registro de disparo 8 |
|
0x23C3–0x23C9 |
9156-9162 |
Registro de disparo 9 |
|
0x23CA–0x23D0 |
9163-9169 |
Registro de disparo 10 |
|
0x23D1–0x23D7 |
9170-9176 |
Registro de disparo 11 |
|
0x23D8–0x23DE |
9177-9183 |
Registro de disparo 12 |
|
0x23DF–0x23E5 |
9184-9190 |
Registro de disparo 13 |
|
0x23E6–0x23EC |
9191-9197 |
Registro de disparo 14 |
|
0x23ED–0x23F3 |
9198-9204 |
Registro de disparo 15 |
|
0x23F4–0x23FA |
9205-9211 |
Registro de disparo 16 |
|
0x23FB–0x2401 |
9212-9218 |
Registro de disparo 17 (disparo más antiguo) |
Registro de disparo
Se necesita una solicitud de lectura de siete registros para leer un registro de disparo.
El orden y la descripción de los registros de registro de disparo son los mismos que los del registro de disparo 1:
|
Registro de disparo 1 (disparo más reciente) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|
0x238B |
9100 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
Código de disparo (consulte el párrafo siguiente) |
|
0x238C– 0x238E |
9101– 9103 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora del suceso (disparo o confirmación) Tipo de datos: ULP DATE |
|
0x238F |
9104 |
L |
1 |
– |
INT16U |
1-2 |
Tipo de suceso MSB = 0 (reservado) Ocurrencia del suceso: LSB = 1 Finalización del suceso: LSB = 2 |
|
0x2390 |
9105 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-5 |
Fase defectuosa 0 = fallo (sin fase defectuosa) 1 = fase 1 2 = fase 2 3 = fase 3 4 = fase N 5 = fase 1 2 3 (aplicación del motor, defecto a tierra, diferencial) |
|
0x2391 |
9106 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-65535 |
Corriente interrumpida (pico) (1) |
|
(1) La medición depende de la aplicación:
|
|||||||
Códigos de disparo
|
Código de disparo |
Descripción |
|---|---|
|
1000 (0x03E8) |
Protección de largo retardo Ir |
|
1001 (0x03E9) |
Protección de corto retardo Isd |
|
1002 (0x03EA) |
Protección de instantáneo Ii |
|
1003 (0x03EB) |
Protección de defecto a tierra Ig |
|
1004 (0x03EC) |
Protección de diferencial IΔn |
|
1005-1009 (0x03ED-0x03F1) |
Reservado |
|
1010 (0x03F2) |
Protección de Instantáneo integrada |
|
1011 (0x03F3) |
STOP (fallo interno de la unidad de control) |
|
1012 (0x03F4) |
Instantáneo con protección de diferencial |
|
1013-1031 (0x03F5–0x0407) |
Reservado |
|
1032 (0x0408) |
Protección del motor contra desequilibrio |
|
1033 (0x0409) |
Protección del motor contra bloqueo |
|
1034 (0x040A) |
Protección del motor contra defecto de carga |
|
1035 (0x040B) |
Protección de arranque prolongado del motor |
|
1036 (0x040C) |
Protección de disparo reflejo |