DOCA0213FR-02

Unité fonctionnelle intelligente (IMU)

Définition

FYI, this map is shared with EIFE, IFE, FDM121, IO Module, MTZ Modbus guide, NT/NW Modbus guide, and NSX Modbus guide.

Une unité fonctionnelle est un ensemble mécanique et électrique contenant un ou plusieurs produits et permettant d'exécuter une fonction dans un tableau électrique (protection de l'arrivée, commande de moteur et contrôle).

Le disjoncteur équipé de ses composants internes de communication (unité de contrôle MicroLogic ou déclencheur MicroLogic) et de modules externes ULP (module IO) connectés à une interface de communication constitue une unité fonctionnelle intelligente (IMU).

Une IMU est constituée autour d'un disjoncteur des gammes suivantes :

  • Disjoncteurs MasterPacT MTZ

  • Disjoncteurs MasterPacT NT/NW

  • Disjoncteurs ComPacT NS 630b-1600

  • Disjoncteurs ComPacT NS 1600b-3200

  • Disjoncteurs PowerPacT à châssis P- et R-

  • Disjoncteurs ComPacT NSX

  • Disjoncteurs PowerPacT à châssis H-, J- et L-

Modules ULP par gamme de disjoncteurs

Le tableau suivant indique les modules ULP compatibles pour chaque gamme de disjoncteurs.

Module ULP

Référence

MasterPacT MTZ avec module à port ULP et unité de contrôle MicroLogic

MasterPacT NT/NW ou ComPacT NS ou PowerPacT P- and R-Frame avec module BCM ULP et déclencheur MicroLogic

ComPacT NSX ou PowerPacT H-, J-, and L-Frame avec module BSCM Modbus SL/ULP et/ou déclencheur MicroLogic

Interface de communication Ethernet IFE pour un disjoncteur

  • LV434001
  • LV434010

Serveur de tableau Ethernet IFE

  • LV434002
  • LV434011

Interface Ethernet intégrée EIFE pour un disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ

LV851001

Kit de pièces de rechange EIFE pour un disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ1

LV851100SP

Kit de pièces de rechange EIFE pour un disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ2/MTZ3

LV851200SP

Interface de communication IFM Modbus SL pour un disjoncteur

TRV00210

STRV00210

Interface de communication IFM Modbus SL pour un disjoncteur

LV434000

Module BSCM Modbus SL/ULP

LV434220

Module d'affichage en face avant FDM121 pour un disjoncteur

TRV00121

STRV00121

Module d'application d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur

LV434063

Interface de maintenance USB

TRV00911

STRV00911

Pour plus d'informations sur le système ULP et ses composants, reportez-vous au document DOCA0093•• Guide utilisateur du système ULP.

Architecture de communication

A Afficheur Ethernet FDM128 pour huit appareils

B Module d'affichage en face avant FDM121 pour un disjoncteur

C Interface de communication IFE pour un disjoncteur

D Serveur de tableau Ethernet IFE

E Interface de communication Modbus SL IFM pour un disjoncteur

F Concentrateur Modbus SL

G Module d'application d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur

H Disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ1 ou MTZ2/MTZ3

I Disjoncteur fixe MasterPacT MTZ1 ou MTZ2/MTZ3

J Disjoncteur MasterPacT NT/NW

K Disjoncteur ComPacT NS/PowerPacT à châssis M, P et R

L Disjoncteur embrochable ComPacT NSX

M Disjoncteur débrochable ComPacT NSX

N Disjoncteur fixe ComPacT NSX

O Module BSCM Modbus SL/ULP

P Module à port ULP

Q Interface Ethernet intégrée EIFE pour un disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ

R Terminaison de ligne ULP

S Cordon Modbus SL (LV434221, LV434222 ou LV434223)

T Cordon ULP RJ45

U Cordon BCM ULP de disjoncteur

V Cordon NSX

Contrôleur distant

Un contrôleur distant est un dispositif capable de communiquer avec une IMU à l'aide d'une interface de communication telle que l'interface de communication Ethernet IFE. Par exemple, un afficheur Ethernet FDM128 pour 8 appareils, un superviseur, un automate programmable, un BMS ou un système SCADA sont des contrôleurs distants.

Pour la description des registres et des commandes Modbus, consultez les Guides de communication Modbus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?